处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通创锐讯和思科宣布合作开发室内定位技术

高通创锐讯和思科宣布合作开发室内定位技术
来源:CCTIME飞象网 时间:2012-11-22

高通技术公司(QTI)日前宣布,其旗下联网和连接技术子公司 高通创锐讯 (QualcommAtheros)与全球网络巨头 思科 公司正在密切合作,加快为采用思科无线基础设施的公共和私人场馆提供室内 定位 服务,为业主、应用开发者、移动设备和网络OEM及消费者提供前所未有的一系列益处。高通IZat™室内定位服务平台与思科“互联移动体验(ConnectedMobileExperience)”解决方案相结合,将改善室内定位精度,在某些的零售店、旅游场所和酒店中实现服务发现和情境感知功能。思科在企业无线解决方案中的领导地位与高通在移动技术中的领导地位强强联合,将加速市场采用这些技术,促进科技创新以发展室内定位生态系统。

许多联网的消费者依赖移动设备和基于位置的应用获得信息,实现交互,获得情境內容相关服务。但是,这些消费者的绝大部分应用和服务在城市环境和室内都面临着挑战,因为在这些环境中,卫星系统不能提供位置数据。高通创锐讯和思科携手,重点加快更精确的室内定位功能的实现,保证各自解决方案的互操作性,以增强服务发现能力,提供更好的情境感知功能,在的场所提供更好的体验。

高通创锐讯定位产品和技术副总裁CormacConroy表示:“通过在任何环境中提供更准确的附近有谁和有什么的信息,高通创锐讯正在增强移动体验。我们正与思科合作,建设一个由可以互操作的定位技术组成的生态系统,为移动OEM、运营商和场所推出基于定位服务的创新机会,为其服务的客户提供相关适时信息,只需基于高通骁龙(Snapdragon™)处理器的智能手机位于采用移动服务引擎的Wi-Fi网络附近或范围内。”

全球移动网络运行的采用高通创锐讯定位技术的设备出货量已经超过10亿部。高通创锐讯近增强了其IZat定位平台,可以在大楼内部实现更精确的定位(3-5米范围内),使得室内定位技术对消费者更加实用。通过克服室内定位的传统挑战,高通创锐讯和思科以及整个行业距实现在任何环境中提供永远在线的位置识别服务的目标又迈进了一步。

思科的互联移动体验为整合室内定位技术和实时分析技术、实现个性化移动服务和内容,提供了首款Wi-FiPasspoint(HotSpot2.0)解决方案。这一解决方案基于思科移动服务引擎,是业内能够利用现有接入点设施,为移动设备确定室内位置的技术。通过这一解决方案,应用开发者可以利用这些情境景信息,部署可以更有效留住客户的移动应用和服务。

思科无线网络事业部副总裁兼总经理SujaiHajela表示:“我们想利用目前传统室外导航的普及及渗透,把它扩展到世界各地的室内场所中。通过结合移动定位–高通创锐讯的优势,以及我们在WLAN网络技术中的领导地位,我们可以为各行各业中的客户创造新的机会,如零售、酒店、娱乐、旅游、医疗等行业。双方的共同合作,将使得企业能够利用网络智能,发现额外的收益机会。”

思科和高通创锐讯将携手在使用思科网络设施和基于高通技术的手持设备的场所中提供差异化的室内定位体验,加快世界著名场所在移动设备上实现室内定位。如需更多信息,请访问:www.qca.qualcomm.com和www.cisco.com。