处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013年全球面板产业趋势分析

2013年全球面板产业趋势分析
来源:CTIMES 时间:2012-11-22

  2012已接近尾声,即将进入2013,可以肯定的是,全球面板厂技术竞赛的重点,围绕三个名词--AMOLED、LTPS和IGZO,而后两者都是AMOLED看重的下世代驱动背板技术。

  高阶行动装置的高解析面板竞赛,在2013年极可能进入尾声。不过,掌握AMOLED、LTPS、IGZO仍是面板业者竞逐的重点,尤其是AMOLED及IGZO,更是未来在市场胜出的决定关键。

  目前投入LTPS面板生产的厂商已经有TMD、Sanyo、Hitachi、Sharp等公司。韩国的三星电子、LG Philips LCD电子也已经把第1世代加工设备场,转型为低温多晶硅生产线。尽管有TMD公司投入生产笔记型计算机用LTPS面板,但是生产的尺寸都在局限在6吋以下,产品应用于电子数字相机、可携式信息产品、可携式液晶电视、以及汽车导航系统的液晶面板。

  中小尺寸的市场产值预计将保持20%的高成长速度,主要成长的起因是来自IA产品的扩张,但未来在3G的需求下,手机将很可能是加速市场成长的另一个动力。因此,厂商们不无卯足劲积极扩增产能,或是切入LTPS-TFT LCD技术开发,相信在2001年后LTPS-TFT LCD将会从中小尺寸逐渐迈向10吋以上的应用市场。未来产品除了性能优异外,价格、供给量及产品开发速度,都将决定谁是市场上的赢家。而LTPS-TFT LCD的技术,我国台湾省目前已开始进行研发,但是实际量产的实力相信与日本之间仍有某种程度的差距。

  事实上,台厂对LTPS的掌握度极高,其中统宝在LTPS领域耕耘极久,随着奇美电子、群创、统宝合并后,奇美也承继了这项技术。友达也曾从统宝挖了不少LTPS的好手,加上去年并购东芝行动显示器(TMD)新加坡4.5代LTPS 厂,不仅取得东芝的产能和技术,也赚进新力与东芝笔电的LTPS面板订单。

  再看看IGZO的布局,目前韩国的三星、LG与台湾的友达、奇美都预计在明年进入IGZO的量产阶段,但日本夏普的脚步快在2011年11月即已开始量产。夏普IGZO的产能来自其龟山第二工厂8代线,根据IEK的分析,目前每月已有一万片的产能,预计明年还会提高IGZO产能,用来生产30寸以上的高画质大尺寸液晶面板。