处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

电视市场离应用程序革命还有多远?

电视市场离应用程序革命还有多远?
来源:我爱方案网 时间:2012-11-21

【导读】我们已见证了应用程序革命如何重塑移动设备市场,但此趋势还未在电视市场掀起风潮。电视市场离应用程序革命还有多远?芯片供应商和 OEM 需要为客户提供什么样的解决方案和策略?Android会成为主要推手吗?

随着越来越多的电视朝着智能与互动式发展,电视市场正面临快速的转变。我们已见证了应用程序革命如何重塑移动设备市场,但此趋势还未在电视市场掀起风潮。

电视市场离应用程序革命还有多远?芯片供应商和OEM需要为客户提供什么样的解决方案和策略,不管他们是直接销售产品给消费者还是电视服务供应商?MIPS和Myriad将在这场革命中扮演怎样的角色?

移动应用程序革命为什么会发生?

包括Brew、Symbian、Microsoft、Java和i-Mode等的应用程序平台都已经存在了许多年,但是在早期,大部分消费者并没有注意或是根本不知道它们的存在。然而,现在情况已大不相同。智能手机的广泛采用以及移动应用程序商店的出现,已经开创出价值数十亿美元的应用程序市场。显然,苹果是推动这个成长的主要动力,而 Android也功不可没。

那么,移动应用程序革命为什么而且又是如何发生的呢?基本上,它是因为所有必要的元素在适当的时间内全部都聚集在一起了。这不一定是在苹果预料之中的(事实上,一开始苹果并不想为 iPhone 开发应用程序),但所有的先决条件都已经成熟 —— 使用者的电脑中已经有苹果的在线商店,其中既有的结算系统能够仅通过简单的按键就完成购买,而且也已经有经过验证的开发者工具。此外,移动资料的无所不在更是一大助力,再结合iPhone绝佳的用户经验,这个趋势就如火如荼的展开了!

智能电视市场的未来发展

显然,电视与移动市场不太一样,发展势头也各不相同。与移动设备通常是单一设备/单一使用者环境不同,电视是单屏幕/多重使用者环境,可访问广播电视频道和节目、付费电视机顶盒、OTT 机顶盒、蓝光播放器和游戏机。因此,在电视上提供互动服务与应用程序是再自然不过的了 —— 但当然不能和平板电脑的应用程序一样,它们必须是专为电视设计和优化的。

从许多方面来看,电视市场就像是4、5年前的移动市场。现在,有各种的电视环境可以选择,包括智能电视、OTT机顶盒、Tru2way和其他的原生环境。与 5 年前的移动市场一样,消费者使用的比例尚非常有限。

然而,与移动市场的发展相同,当所有条件都汇集在一起时,便是启动变革的时候了。找到按键式红外遥控器以外的更好用户界面是一大关键,许多创新解决方案都已经存在。连接功能也很重要,目前大部分电视/机顶盒都可支持以太网,但却很少联网。这种情况正在逐渐改进中。随着环境的渐渐成熟,我们相信,电视应用程序的发展即将到达转折点。就像Vision Mobile首席执行官Ben Hookway所说,“电视将会拥有与iPhone一样的发展势头,但这可能不是由苹果带动的。”

Android会成为发展主流吗?

身为电视/机顶盒服务或解决方案提供商应该怎么做呢?你能控制的一个因素是,要专注于哪一个开发环境。无疑,我们相信 Android 就是答案。iOS 看来强劲,但只有苹果能够采用。HTML5有潜力,但还不是发展完备的环境。而且,虽然开发人员喜欢在应用程序中采用 HTML5 元件,但他们并不想完全依赖这一技术。

所以,就全面采用Android对吗?嗯……或许吧!

全面采用 Android有时候是正确的选择 —— MIPS已经通过Myriad Dalvik Turbo产品来提供完整的 Android 支持。Dalvik Turbo 能加速Android,所有MIPS 客户都能免费使用。但是,有时候全面采用 Android并不是正确的选择。许多电视厂商并不想完全依赖Google TV和Google服务。他们想要与苹果类似的模式,但必须是开放、而且是自己能充分掌控的。许多厂商都已经对既有系统投入巨大资源——但要将这些系统移植到Android非常耗时而且存在风险。此外,Android本身还没有针对电视进行优化设计。因此,另一选择是采用Myriad的Alien TV解决方案 —— Myriad Alien Vue。

我们的观察和结论

就如同iPhone掀起的移动市场风潮一样,我相信电视也必定会朝同样的趋势发展;但市场的转折点将如何以及何时到来,还有待观察。毫无疑问,Android可提供的应用程序环境,但在某些情况下,全面采用Android并不一定是好的方式,这时Myriad Alien Vue便可作为另一种理想方案。


需要阅读更多内容,请先登录查看!