处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

第三季移动互联网趋势报告:仍以WAP网关入网

第三季移动互联网趋势报告:仍以WAP网关入网
来源:腾讯科技 时间:2012-11-21

腾讯科技讯 (乐天)11月19日消息,移动搜索引擎宜搜科技近日发布《2012年Q3宜搜移动互联网发展趋势报告》,报告以宜搜无线搜索日志为基础,围绕 “运营商”、“入网方式”、 “上网时段”、“地区分布”、“终端品牌”、“终端系统平台”、“浏览器”、“应用下载”等方面整理分析。

以下是报告要点:

2012Q3移动互联网搜索热词TOP10

移动互联网浏览器使用情况

2012Q3移动互联网市场手机浏览器使用占比的是UC浏览器为35.81%,其次是QQ浏览器占29.11%;此外,MTK自带浏览器12.42%,Mozilla浏览器为10.37%,Nokia自带浏览器占6.46%等。移动互联网浏览器市场用户增长快的UC浏览器和QQ浏览器,与上一季度相比分别增长2.06与1.24个百分点。

用户分布及接入网络习惯

1、从运营商接入分布来看,2012Q3中国移动( 微博 )用户占移动互联网用户的82.73%,中国联通( 微博 )和中国电信( 微博 )占比分别为9.89%与7.38%。中国联通与中国电信凭借3G业务的优势,市场份额持续扩大。与2012Q2相比,中国移动用户占比下降了1.91个百分点,中国联通和中国电信则分别增长了1.12与0.79个百分点。

2、从入网方式分布来看,现阶段仍以 WAP网关 入网,但随着智能机的快速普及、运营商WI-FI基础建设大范围推广,WI-FI用户群体正处于高速增长期。2012Q3以WAP网关与非WAP网关入网的占比分别为79.08%与36.48%。目前市面上相当一部分的外资Android品牌手机均默认CMNET方式入网(如HTC、三星等),受Android智能机用户快速增长的影响,通过非WAP网关IP入网的用户占比与2012Q2相比增长了5.94个百分点。

3、从地区分布上看,2012Q3移动互联网TOP省份用户格局基本保持不变,仍以人口大省及经济相对发达的地区为主。排名的广东省占比14.18%,与上一季度相比下降0.91个百分点,紧随其后的河南、江苏、河北、山东用户占比均在7%左右,与上一季度相比也均有明显下降。上海与北京虽处于一线城市之列,但受人口总量影响用户占比相对较低,分别仅占3.71%与3.68%。

移动终端品牌分布

1、主流终端品牌分布

2012Q3 诺基亚 、Maui、三星仍是整个移动互联网三大品牌,三者在整个移动互联网的用户占比高达57.94%;诺基亚与Maui的用户比例持续下降,三星凭借对智能机的大举发力拉动三星整体用户大规模增长,其用户占比增长速度远远超过其他品牌,华为紧随三星之后,在国有手机品牌中居于首位; 苹果 本季度用户占比持续稳步增长,已跃居第五位。

截至2012Q3,整个移动互联网用户中诺基亚占24.87%,Maui 20.09%,三星12.98%,华为6.53%,iPhone 5.73%。国产手机品牌中,联想、华为、中兴的用户增长速度快。

2、TOP20机型

除山寨手机(Maui)外,移动互联网TOP20机型的用户占总用户的比例32.34%。排名的是iPhone,其次为Samsung Galaxy系列与Nokia 6120C;HTC Desire、HTC Wildfire、HTC Incredible、HTC one四个系列均入围TOP20,分列第4、8、11及18位;ZTE V880首次挤进TOP20榜,排名第19位;Nokia手机保有量仍比较高,有11款入围TOP20机型。

2012Q3移动终端操作系统平台,用户占比的仍为MTK与symbian,用户占比分别为29.39%与24.98%,Android用户占比22.44%名列第三位,iOS用户占比增长至5.77%,居于第四位。

MTK与Symbian用户占比持续下降,以Android与iOS为代表的智能系统终端则持续保持高速增长,迅速抢占移动互联网市场资源,尤其Android系统因其品牌多样,价格选择空间更大,用户的增长更是远高于iOS。与2012Q2相比,Android用户占比增长了4.79个百分点,iOS占比增长了1.29个百分点。