处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

QNX+Neutrino实时操作系统Certified+Plus即将问世

QNX+Neutrino实时操作系统Certified+Plus即将问世
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-03

全球操作系统及互联嵌入式系统中间件厂商QNX软件系统有限公司日前宣布QNX Neutrino实时操作系统(RTOS) Certified Plus产品即将问世,这是首款能够同时提供产品安全及信息安全双重认证的实时操作系统,服务于列车自动保护系统(ATPs)、信号控制系统、地铁控制中心、机车控制系统、以及其它任务关键型铁路应用的制造商。

QNX Neutrino 实时操作系统(RTOS)Certified Plus是业内同时达到IEC 61508 安全完整性三级认证(SIL 3)和通用标准ISO/IEC 15408第四级(EAL 4+)认证的实时操作系统。

QNX软件系统有限公司全球市场和业务拓展副总裁Derek Kuhn先生表示:“QNX Neutrino RTOS Certified Plus是业界首个为铁路和地铁系统厂商提供显著竞争优势的产品,这些厂商对产品安全性及信息安全性有非常严格的要求。我们的工程师首创了这个将两个安全认证结合在一起的产品,为客户的终端产品通过认证节省了时间,并降低了所需的成本。”

如今,许多运行列车和铁路中心的关键系统是由嵌入式微处理器上的软件控制的。随着软件系统复杂度不断提高,对于软件元件认证的要求也越来越高,以满足严格的可靠性及安全性的要求。

IEC 61508安全完整性三级认证(SIL 3)证实QNX Neutrino RTOS Certified Plus可以为系统提供非常可靠且低风险的保障,尤其适用于交通、发电、流程控制、医疗保健等各种行业。信息技术安全评估通用标准的认证提供了来自认证机构的验证,表明 QNX Neutrino RTOS Certified Plus满足了EAL 4+对功能性安全、高级方法论以及安全控制的要求。

QNX Neutrino RTOS Certified Plus专为低容错系统而设计,具有模块化的微内核架构。在该架构中,设备驱动器、文件系统以及网络栈都作为内存受保护的设备独立运行。这一产品支持对称式多核并行设计。它也支持自适应分区这一高效的CPU时间分区形式,可以帮助阻止因独占CPU资源而导致的恶意代码和拒绝服务(DoS)攻击。

QNX Neutrino RTOS Certified Plus也与POSIX兼容,使应用软件开发人员能够有可能将已有开发程序移植到该平台。

QNX Neutrino RTOS Certified Plus产品将于2011年11月上市。