处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

中兴通讯大容量干线光网络技术再度创新

中兴通讯大容量干线光网络技术再度创新
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-11-20

飞象网讯近日, 中兴通讯 宣布在大容量 干线 光网络 领域再度创新,其推出的自适应智能光网络系统于近期荣获了深圳市科技进步奖。

随着3G/ 4G 业务流量的爆炸性增长,大容量干线网络升级已成为全球运营商迫切需求。中兴通讯在大容量交换系统领域的研究开发始终走在业界前列,关键技术创新多次创造新的世界纪录:全球首次实现单信道11.2Tbit/s的光信号传输640公里;首次实现24Tbit/s(24x1.3Tbit/s)波分复用;携手德国电信成功完成现网 100G /400G/1T信号的2450公里超长距离混合传输试验;率先实现了2800公里长距离标准单模光纤的传输。此次获奖的“自适应智能光网络系统”,适用于高速光传输网络传输,在网络开通便捷性、智能化方面具有明显独创优势:是业界首款平台化大容量OTN产品,组网灵活,集成度高,系统功耗较业界平均水平降低30%-40%;全面支持ODU0/1/2/3/4颗粒调度;能够实现单槽位10路10G业务的接入;是业界实现立方交叉功能的OTN 产品;网络架构能够平滑演进,支持10G/40G 到100G 的汇聚和混合传输。目前该产品已在中国、巴西、葡萄牙、阿根廷、韩国、德国等国家或地区的国家干线和省内干线中规模应用。

中兴通讯承载网产品总经理许明说:“中兴通讯始终坚持技术创新理念,持续为客户提供有差异化竞争力的产品和方案,在提升网络性能的同时关注降低客户投入及网络能耗。科技进步奖是中国科技创新领域的荣誉,中兴通讯非常高兴能够获此殊荣,我们将继续努力增强我国光通信产业的技术实力。”

据近一期Ovum报告(2012Q2),中兴通讯全球光网络市场份额持续增长,2011Q3-2012Q2年度市场份额12%,稳居全球第三位。2012Q2单季度市场份额14%,超越Alcatel-Lucent,位居第二。在区域市场方面,中兴通讯亚太和SCA光网络市场份额皆保持第二的排名。在MEA地区,中兴通讯市场份额排名第二位。