处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

忆正推出采用MLC闪存的HTM系列固态硬盘

忆正推出采用MLC闪存的HTM系列固态硬盘
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-03

专注于软硬件技术开发整合的固态硬盘厂商忆正Memoright,针对高度要求持续稳定读写效能的云端运算、商用服务器及工业用计算机等相关应用,推出采用MLC闪存的新一代2.5吋HTM-25固态硬盘(SSD)系列产品,内建自行研发的Endurance Write韧体架构,使用寿命是一般MLC SSD的十倍以上,提供持续稳定效能(Constant Speed)、超长使用寿命与超高经济效益兼备的选择,展现Memoright对各种专业应用量身打造固态硬盘的先进研发能力。

Memoright HTM系列固态硬盘特色即偍 持续且稳定的读写效能,可以明显提升磁盘阵列系统效能,对于频繁小档传输写入的应用,也可大幅提升读写效能及使用寿命。HTM系列固态硬盘同时支持Memoright专利的In-Drive UPS不断电功能,可在面临系统无预警断电时,提供高速缓存所需数倍的独立电力,将资料100%完成写入动作,保护珍贵的资料内容。针对各种专业应用系统需求,Memoright HTM系列固态硬盘提供2.5吋以及1.8吋规格以供选择。

Memoright董事长暨执行长高英聪在美国硅谷举行的闪存论坛(Flash Memory Summit)发表专题演说时表示:“固态硬盘的应用十分多元化,单一标准型产品绝对无法满足各种需求。透过掌握固态硬盘的读写特性,并且搭配实际应用数据传输型态,才能充分发挥固态硬盘的效能优势。”

以企业磁盘储存数组应用环境为例,为让系统效能发挥极致,因此持续且稳定的读写效能是必要条件。传统商用硬盘为了提供此类特性,往往透过限制读写头的移动范围方式(Short-Stroke)以减少延迟时间(Latency),但往往需要牺牲一大部份的储存容量作为代价。相同地,部份固态硬盘产品也希望藉由极高比例的保留区块(OP)及牺牲大部份储存空间作为代价,缩短垃圾资料回收(Garbage Collection)等作业时间,以提升读写效率并且延长使用寿命,但往往徒增成本,浪费宝贵的闪存,却未必能够达到预期的效果。

Memoright HTM系列固态硬盘透过革命性的Endurance Write韧体及算法架构,毋需牺牲许多闪存储存空间,便可达到持续稳定的读写效能,更值得一提的是,此一先进的韧体架构可充份利用固态硬盘中的写入区块,让MLC写入次数由传统的3,000-5,000次水准,大幅提升至20,000次以上水准,提供企业储存及商用市场低成本、持续稳定效能且使用寿命超长的固态硬盘。