处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

大唐移动验证TD-LTE-Advanced载波聚合技术 峰速超220Mbps

大唐移动验证TD-LTE-Advanced载波聚合技术 峰速超220Mbps
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-11-20

日前, 大唐移动 于北京外场使用TD-LTE商用设备成功验证了TD-LTE-Advanced 载波聚合技术 ,峰值下载速率达到223Mbps,并且实现了多站间的顺畅切换,已经具备规模组网及进一步验证的能力,技术水平和研发进展达到业内。

TD-LTE技术使用20MHz的频谱带宽可以达到超过100Mbps的数据速率,而作为TD-LTE技术标准的演进,TD-LTE-Advanced中的载波聚合技术通过将多个载波带宽聚合起来形成更大的带宽进行数据的传输,可以实现数据速率的成倍提高(例如聚合20MHz+20MHz的载波带宽可以实现超过200Mbps的数据速率),该技术可以给频谱资源较丰富的TDD运营商带来更强的LTE网络传输能力。

据悉,在已经比较成熟的TD-LTE系统设备中提前引入TD-LTE-Advanced载波聚合技术是中国移动和大唐移动共同倡导的技术发展思路,双方将致力于为TD-LTE用户提供更好的使用体验。

此次外场验证使用了大唐移动TD-LTE与TD-SCDMA共平台的EMB5116基站,该款基站产品已广泛用于中国移动的TD网络,支持TD-LTE和TD-SCDMA两种网络同时运行。同时还采用了大唐移动自主研发的核心网设备TLE3000,验证所采用的网络测试仪TM500由Aeroflex(艾法斯)公司提供。

作为TD-SCDMA和TD-LTE标准和技术的提出者、倡导者和产业的重要推动者,大唐移动始终致力于TD-LTE技术创新和可行性技术方案研究,并已形成多项阶段性成果,全网解决方案进一步得到完善与增强。在刚刚结束的中国移动TD-LTE扩大规模试验网招标中,大唐移动也获得了13个城市中杭州、福州、宁波和南京四个城市的网络建设任务,在我国TD-LTE网络的市场中占据了较为的优势,并为整个产业发展持续贡献自己的力量。