近几年来利用计算机视觉算法分析摄像机影像以进行自动监视的智能影像监控技术迅速崛起。随着各国大型活动的增加,未来智能影像监控在安防的应用上有增无减。如英国的2012奥运、中国的“平安城市与智能城市计划”等,都强调采纳如“人脸辨识”等各项智能型影像监控技术的反恐应用。
而在台湾地区也有比较成功的例子,例如警方设置的车牌辨识系统,通过安装在各交通要道的监视摄像机以及车牌自动识别技术,得以自动侦察赃车、未缴费车牌车辆、套牌车辆等,维护公共秩序与安全。今年台湾地区政府大力推展云端,也率先规划执行警务云,集成邻里监视系统、警政监视系统等两大系统于云端,以简化管理复杂度、提高搜证效率,从而加强犯罪侦察成效。
放大
不管是家用或园区应用的需求,都让智能监控市场未来备受看好。由于城市安全等安防市场,大胆采用门禁控制和视频监控技术,其它应用市场也纷纷改进原有的安全解决方案。低成本硬件和影像分析软件的改进,以及集成系统的附加优势推动了智能监控市场的发展。
Frost&Sullivan高级调研分析师GeorgePaul指出,安防需求与IT技术的融合,已经促使安全主管们更愿意将现有的普通安全系统,转换为更先进的智能监控系统,因为两者的融合,不仅可以降低配置的成本,而且有助于建立统一的资料库,让不同安全子系统之间的互动性变得更强,进而提升安防应用的效率。
家用市场呈现显著成长态势
在全球智能监控市场中,中国的发展格外引人瞩目,据IMSResearch估算,中国视频监控市场的价值在2009年就已超过14亿美元,并以20.2%的年复合增长率增长,估计在2014年市值将达到35亿美元,成为智能监控产业重要的市场。
据IDC研究显示,推动中国内地智能监控市场的动力,主要在于政府对基础设施和公共安全项目的投资。尤其是北京奥运及各省“平安城市”项目的建设,不但让智能监控市场的发展,从单一市场进一步扩大到区域及行业需求的领域,而且连带也带来市场教育及推广的效果,预计在未来5年内,机场、港口、铁路以及教育领域,都将成为增长迅速的部分。
此外,智能监控的主要市场,过去主要是以银行、证劵机构、公安系统等行业为主,但随着人民收入水平的不断提高,自我保护意识的逐渐增强,智能监控系统市场已不再只是局限在特殊的行业。很多人开始在家中安装视频监控系统,保障自己的财产和生命安全,由此催生出一个庞大的家庭监控市场,很多安防监控产品也开始进入普通家庭中。
但目前家庭安防产品的主力市场,仍是以欧美等已开发国家为主,家用、行业及公共智能监控市场,形成三足鼎立的态势。至于开发中国家的市场方面,家用监控市场还在刚刚起步的阶段,但由于安防产品在保护家庭安全、预防犯罪方面,有相当大的效益价值,个人使用者其实对家庭安防产品,有着巨大的潜在需求。
加上因为网络应用的普及,以及安防及电信运营商的介入,智能监控在家用市场正获得越来越多的关注,而3G无线监控技术的出现,更为智能监控市场带来了很大的发展空间,未来产品及服务费用若能持续下降,配合政府补贴政策及教育推广,家用智能监控市场,可望成为新兴市场,并在未来几年中呈显着增长态势。
园区监控应用带动智能监控发展
至于企业市场方面,随着监控技术与需求的不断发展,监控应用的部署范围与系统规模也逐渐增大,由于智能监控的效益,在大范围应用特别显着,园区联网监控已成为目前安防监控领域重要的市场,规模性和复杂性更是与日俱增
园区监控市场,包括企业园区、校园园区、政府机关园区、监狱、港口、机场等多个行业的主要监控应用。如在上海世博园区内,除了各场馆自建的1万多路监控摄影机之外,仅世博指挥中心直接下辖的监控视频就多达3,800多路,园区的监控系统还与GIS、客流分析及交通管理等系统有效配合,通过集成监控画面、智能分析系统上传信息,提供应急指挥、实时调度等综合管理服务。
园区监控的主要应用领域,首先在安防监控方面,用于防范财产被盗、闲杂人员闯入等,对出入口、厂区、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控,同时具备监控录像、报警联动等功能,成为安保工作的得力助手。
其次则是生产监控,以加强管理、提高工作效率,或是用于辅助生产系统,通常称之为生产监控。此时是将影像监控作为管理手段,如工厂可用于生产线的视觉化管理,学校则是作为远程监考等。
除了奥运会、世博会园区监控这类短期防范风险较高的园区监控之外,具有开放区域大、防范周期长、安全级别相对较低等特点的的工业开发区及风景区监控市场,也正快速发展。
提供开放接口集成其它系统
但许多智能监控应用,往往需要面临和大量业务系统的对接和联动,如门禁系统若能自动和影像监控系统联动,使用者在刷卡的同时,对应的摄影镜头,就可自动转动到缺省位置,以便让系统能够看清并记录刷卡人的面貌,类似的应用,还包括与报警系统的集成联动。
此外,GIS、OA等系统等,也可以透过SDK接口调用监控系统的影像,进一步完成接口集成。这些要求也让智能监控系统,必须能够提供跨平台、高效能、易于开发的开放接口,以完成与多种业务应用的联动集成,也考验智能监控业者的产品开发及服务能力。
因此,随着智能监控的技术不断进步,应用范围不断扩大,智能监控的规模和密度,未来势必会持续增加,智能监控应用的优势将更显突出。同时,随着人们安防意识的提高,对影像监控画面的质量要求,也将越来越高。因此,随着高画质监控的推广普及,??也会带来智能监控设备的升级改造需求,也将带来产业的升级。