处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三大关键技术支撑门禁系统集成化发展

三大关键技术支撑门禁系统集成化发展
来源:中国安防展览网 时间:2012-11-17

随着人们对门禁系统的需求不断增加,应用也不再局限于出入口管制,还要求与防盗报警、视频监控、楼宇自控、火灾报警等构成多功能联动集成系统。然而,门禁系统之所以会走得很远是因为其有身份识读认证、联网、联动集成三大技术的强有力的支撑。在门禁集成化大潮下,三大关键技术互为推进,不断发发展。

门禁一卡通集成化

随着安防系统数字网络化发展的加快,网络化产品范围不断扩大,门禁系统也从传统的RS485总线传输方式,稳步向TCP/IP网络方向深入。RS485通讯方式在节点数量、传输距离、通讯速率等方面的局限制约了它的应用,尤其是大型门禁系统的应用。而基于TCP/IP网络通讯方式的门禁系统,具有无节点限制,覆盖范围广,通讯速度快干扰小等优势,全面于RS485总线方式,理所当然会获得众多用户特别是大型门禁系统用户的青睐。

必须引起注意的是,市场上有些采用外置式或内置式网络 转换器 的门禁系统,其实是使用了RS485转TCP/IP的中间设备,并非真正意义上的网络门禁。真正意义上的网络门禁,其门禁控制器一般采用32位ARM7/9的微处理器来实现。

采用全TCP/IP方式的门禁系统,可充分利用已建的网络资源,新布线工程量少,可跨区域使用而不受距离限制,信息传输和存储量能大幅度提升。但如果项目本来无网络,专门架设网络反而增加了前期投入成本,目前还主要应用100门以上的大型系统。

技术发展的另一方面,是门禁系统和其他安防体统的整合,主要是整合视频监控系统、入侵报警系统、周界探测系统、消防报警系统、楼宇自动化系统。这种组合提供了有效的结构以增强各系统的互相补充。例如,一旦有了触发警报的事件,就会发信号给视频监控系统以便提供事件现场的实时录像,同时联动门禁系统封锁相应的门禁通道。

此外,门禁与一卡通系统的融合将更加紧密,范围会越来越广,渗透到社会各个领域,并发挥日益重要的作用。除了包含门禁、考勤、证件、巡更、就餐、消费、健身、医疗、停车场、图书资料、会议签到、访客管理、电梯控制管理、办公设备管理、会所娱乐、三表及物业交费等,还与其它智能化系统进行必要的集成和联动,如防盗报警、闭路监控、消防报警,甚至是楼宇自控系统等等。此外,系统还将与ERP等系统做数据接口,如考勤与薪资、人事管理等交互数据,互为依据。

身份识读认证技术

记得密码键盘和磁卡门禁,与锁具钥匙相比有了质的飞跃,但是密码易被破译和磁卡存储空间小、易磨损和复制等,由此使得密码键盘和磁卡门禁的安全性和可靠性受到了限制。后来,出现了接触式卡,尽管其比密码和磁卡有了很大(存储和处理能力)进步,但因其自身不可克服的缺点(磨损寿命较短、使用不便),也终成为其应用发展的障碍。同时,非接触式射频卡具有无机械磨损、寿命长、安全性高、使用简单、很难被复制等优点,因此成为业界备受关注的新军。从识别技术看,RFID技术的运用是非接触式卡的潮流,更快的响应速度和更高的频率是未来的发展趋势。

上世纪80~90年代,计算机和光学扫描技术的飞速发展,使得指纹提取成为现实。

图像设备的引入和处理算法又为指纹识别应用提供了条件,促进了生物识别门禁系统的发展和应用。研究表明,指纹、掌纹、面部、视网膜、虹膜、骨骼等都具有个体的性和稳定性特点,且这些特点一般终身不会变化,因此可用这些特征作为判别人员身份的依据。从而产生了基于这些特点的生物识别技术。由于人体的生物特征具有可靠、、终身不变、不会遗失和不可复制性的特点,所以,基于生物识别的门禁系统从识别的方式来讲安全性和可靠性。

目前,国内外研究和开发的门禁系统主要是非接触感应式和基于生物识别技术的门禁系统。生物识别技术门禁中尤以指纹识别用广泛。无论是感应式还是生物识别技术,它们的支撑技术:射频识别和生物识别技术现在都已经比较成熟。

联网技术

门禁系统的组网方式是保障系统正常运行的很重要因素,业内普遍认为,双组网方式能较好地保障门禁系统的稳定和可靠性。所谓双组网有二种含义。一是为了保障通信畅通采用同类通信方式的双网结构,比如双RS485、双TCP/IP接口,同类型双接口互为补充和互相切换,由此来提高系统通信的稳定和可靠性。

另一种双网就是TCP/IPRS485的双网架构,即采取RS485与TCP/IP混合联网方式,也就是各子网内部采取RS485总线的方式组网,子网之间的通讯则基于以太网,这将二类网的长处融合在一起,发挥二者效能。一般言,该方式是指PC端与各门禁控制器间采用TCP/IP方式联网,而下级控制器与读卡器间则采用RS485连接。整体而言,上层TCP/IP、下层RS485,二级架构是一种互补性架构,其把两种架构的优点进行活融合,使得门禁系统既能大范围布点和信息高速传输,且在系统安全和集成方面也保持较高性能。

集成联动技术

门禁系统是如何实现多系统集成联动的呢?以门禁系统为基础集成联动,该方式主要偏向于门禁出入口管理。报警前端将报警信息传回管理中心后,可通过调用视频图像进行现场实时查看,后门禁系统实现对现场的控制。该种联动方式,一旦有事件发生,报警事件可以联动电视监控DVR和视频矩阵做出相应反应。例如某道门被非法打开时,系统会控制矩阵将图像切换到电视墙和管理平台,同时启动DVR录像,如果摄像机带云台,还可以控制云台旋转到预置位。

各子系统软件集成,各子系统间集成不单是要硬件之间实现集成,还要实现各软件进行集成,其可集成性取决于各种硬件设备的协议开放程度,即这些硬件设备是否提供接口协议。只有提供了(SDK或者API函数),软件才能通过接口对硬件进行统一管理和控制,并掌握硬件工作状态。当然,软件还应该提供联动策略和预案机制,同时集成系统的软件还应该支持分级管理。

然而,还要求将软件模块化,每种硬件都用一个模块来管理它。就像WINDOWS平台,不论PC机怎么配置,都可以安装使用它,因为不同的硬件,对于WINDOWS都有相应的驱动程序。所以,安防集成也应逐渐实现平台化、模块化。