再有不到半个月的时间,两年一次的北京安博会就会在我们的期待中姗然而至了。俗话说好事多磨,与以往10月底到11月初的会期不同,本次安博会的终开幕时间终定格在了12月的第二天。而这推迟的一个月的时间,也让我们对这次会议充满了更多的期待。在此,中关村在线安防频道特意梳理了近一年时间里的技术亮点,看看在本次的安博会中,又有哪些技术更加值得我们期待。
安博会前瞻 哪些技术将引爆盛会“火药桶”
监控领域看点
作为安防技术应用的主要方向。视频监控为我们带来的惊喜几乎成为每次展会的保留项目。而从近几年视频监控领域的发展趋势来看,我们又有什么更加值得期待的方面呢?
网络高清能否承载更多应用?
在近几年的发展中,网络监控的普及面似乎已经超出了我们几年以前的想象。由于网络环境、压缩技术的提升,以及应用领域的进一步广泛。网络监控已经更多的出现在我们的生活当中。而伴随着大家对其认识的日益加深,网络监控在广大用户或者潜在用户的心目中,也具备了更加完善的群众基础。而大家也更加期待这网络监控以何种更新的形式亮相。
因此,在这样的环境下,网络监控无疑将成为此次展会的看点之一。尤其随着这两年网络监控应用的逐渐"基层化",以及家用安防监控设备的日益兴起,网络监控将会迎来更多的用武之地。而在这样的一个趋势下,网络监控又能给我们带来什么新的应用?它的清晰度能否借此东风更上一层?它与其它的高清设备是否能实现新的功能融合?这些都是值得我们在本次展会中拭目以待。
960H与HD-SDI如何更进一步?
在今年夏天的数字化全球论坛上,960H曾经成为被热烈讨论的话题之一。作为模拟监控的高清产品,960H的出现不但让我们大吃一惊,同时也让我们对传统的模拟监控又唤起了更多的期待。毕竟相对于网络设备来说,960H对于传统监控系统向高清的升级有着太多的便捷条件。
在近的一年中,960H在监控需求的满足上,也取得了很多长足的进步。这不得不令我们对960H的未来产生更多的幻想。试想一下,如果960H能够在传统的监控系统中取得更多的收获,满足我们更多的监控需求,那么它的贡献绝非省钱那么简单。
哪项监控技术将让我们眼前一亮?
与960H类似,作为监控系统的新生代,HD-SDI从一出场也便给人以惊艳的感觉。从出生到现在,HD-SDI用了很短的时间便获得了不少人的关注乃至认可。作为模拟与网络产品的"中间技术",HD-SDI以一种特殊的姿态实现着对两种技术的取长补短。或者说,为我们展示出了一种"另类的高清"。虽然在应用中,HD-SDI有时候还缺乏相应的稳定性、一定的兼容性,而它无压缩的特点到底是优是劣也还在一个讨论当中,但是从另一个方面说,这也为HD-SDI进一步的发展提供了更加广泛的空间。尤其在当前这个HD-SDI备受瞩目的年代里,HD-SDI在本次展会更值期待。
智能化还能多智能?
这些年来,平安城市理念的推出与应用,使智能化这个话题被人们更多的所关注。而随着监控视频在更多领域中,发挥着更加丰富的作用,智能化这个概念也逐渐的从高端的整体应用"拉到"了更加简单基层的监控系统当中。因此,智能化的"福利"也被更多的用户所认可以及享受。如今,面对交通管理需求的整体提升,安防监控报警准确性竞争的日益激烈。监控摄像机能否给我们带来更多的工作能力,报警设备能否实现更精准的工作,这些问题唯有智能化才能给您答案。
监控显示如何突围?
近些年来,大屏显示市场基本上呈现一片纷乱的竞争局面。无论是不同技术的间的竞争,还是同技术不同企业间的抗衡,都为安防市场上的显示产品竞争提供着源源不断的动力。当前,大屏显示的技术应用主要包括DLP,PDP以及LCD等应用。由于前两者有着更加分明的优势与劣势,因而很难在市场一决胜负。而随着LCD的异军突起。大屏拼接的市场开始日趋明朗,到底是DLP与PDP奋起直追创造意外惊喜,还是LCD巩固优势给我们带来突破性实践,本次安博会上同样值得我们一探究竟。
门禁与防盗报警领域看点
在本次安博会中,门禁与报警设备被分到了一个区域进行展出。尽管它们之间的竞争与比拼在一些环节不如监控领域更加激烈。但是这同样不会是一片乏善可陈的区域。
门禁识别能否再添新功
近些年中,信息化管理的概念已经逐渐的深入到许多人的心中。而从安防管理的领域就可以看出,越来越多的信息化设备,已经开始走进我们的大门,为我们筑起了新的防护。在这些产品中,门禁考勤设备的识别能力则成为我们时常关注的重点。从初的卡式识别,到后来的指纹识别,再到后来的虹膜识别、人脸识别···从初的指纹光学识别,到后来的感应式识别,再到之后的活体识别,每一步的完善都让我们拥有更多的选择与安全。
除此之外,无论是门禁系统还是考勤设备,它所能完成的工作也在这些年中变得更加的广泛与自主。而在本届安博会中,门禁设备的识别能力是否能够再进一步,考勤设备能否更添新功能?一切的一切,都将在本次展会中,找到终的答案。
设备误报能否解决?
如果说一台报警设备的核心是什么?恐怕不少的用户都会提到 传感器 这个环节。的确,传感器的优劣不但关系到能否及时的报警,同时对于整体的设备都是一个有力的衡量条件。而在当前的报警设备中,功能的完善往往是不少厂商主推的卖点,不过设备的误报或者漏报现象却屡屡成为困扰我们的难题。而误报问题的核心大多在于传感器技术的缺憾。因此,在本次的展会中,除了关注设备功能的创新应用以外,谁能够带来更加稳定的传感技术保障,谁将注定获得参观者的青睐。
楼宇对讲领域看点
网络化楼宇是否有惊喜?
随着视频监控网络化的兴起,楼宇设备如今也开始逐渐迈入网络化的大门。从技术上来看,网络化的楼宇系统比起传统的设备几乎有着全方位的便利,从施工的便利,到用户的控制;从设备的功能,再到日常的维护。不过,由于资金、改造难度、以及认识程度的影响,网络楼宇并非像技术体现的那般风顺。到底是继续默默前进,还是进一步通过技术的改进俘获更多用户的内心,本次安博会上楼宇系统将对未来做出选择。
智能家居如何破坚冰?
在今年四月的InfoComm China展会上,智能家居的亮相曾经让不少用户眼前一亮。作为当前前卫的生活方式的代表。智能家居可以说是现代化生活的典范。不过,这项modern的技术在国内却一直没有能成功破冰。据了解,当前困扰智能家居发展的瓶颈主要在于大家认识程度的不同,以及价格的支出。包括改造费用以及配套设备等。除此之外,一些原有家居在兼容性方面的缺失,也影响着智能家居的应用。
因此,如何让智能家居成功破冰,恐怕还需要智能家居更多在技术上的突破,包括对价格的突破,兼容性的突破,以及使用性能上能够实现进一步的诱惑。此外,智能家居能否与开发商借机擦出新的火花,也同样值得期待。而在本次展会中,在茫茫产品里的智能家居能否让我们眼前一亮?意外的诱人功能也许会成为吸引我们的看点。
以上,就是对于本次展会我们总结出来值期待的看点。随着安博会的日益临近,这些悬念也将逐步找到自己的答案,我们也将会继续对本次展会的热点问题进行深入的追踪。到底本次安博会将会为大家带来什么样的出乎意料?