处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ARM收购芯片厂商Prolific+向20nm芯片进军

ARM收购芯片厂商Prolific+向20nm芯片进军
来源:电子工程世界 时间:2011-11-02

英国ARM公司宣布正式收购prolific公司,后者是一家专注于IC设计优化软件工具的公司,可以显著缩短芯片设计的时间以及提升芯片的性能。ARM也将借此快速布局20nm相关产品以及更加先进的制程的处理器的开发,提供更高集成度和更低功耗的SoC方案。

ARM公司将在更小的支撑下研制更复杂的产品

 

 目前手机处理器的制程普遍是在45nm,前一代的产品还不乏65nm制程的产品,而根据高通公司的规划,其明年的处理器将进化到28nm(直接越过了PC上的32nm制程)。ARM虽然并不生产SoC芯片,不过此举还是有助于ARM公司提供创新的SoC方案,至于成品何时诞生,还需要至少两年的时间。