处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Atmel在AVR+XMEGA系列MCU中集成LCD控制器

Atmel在AVR+XMEGA系列MCU中集成LCD控制器
来源:电子工程专辑 时间:2011-11-02

爱特梅尔公司(Atmel Corporation)日前宣布将LCD控制器加入广受欢迎的AVR XMEGA微控制器(MCU)系列器件中。将LCD控制器集成进MCU能够帮助设计人员减低设计复杂性和总体系统成本,同时为智能仪表、家庭自动化、电动工具和其它需要用户界面的应用提供超低功耗特性。

带有集成LCD控制器的AVR XMEGA系列整合了在LCD显示器上运行图块所需的全部特性,降低了整体设计复杂性。这些器件还包括一个能够实现LCD信号内部重路由(re-routing)的创新SWAP模式,帮助设计人员简化PCB设计和减低复杂性。这些AVR XMEGA微控制器采用爱特梅尔picoPower技术,能够实现超低功耗,新器件所用的电流相比现有的megaAVR LCD控制器减少三分之二以上,在睡眠模式下运行LCD显示仅需3μA电流。64和100引脚AVR XMEGA微控制器上集成的LCD控制器分别支持多达4x40和4x25图块(Segment),对于不需要全部LCD图块的设计,多16个图块引脚可以用作通用I/O引脚。

爱特梅尔公司AVR产品高级总监Ingar Fredriksen表示:“对于各种应用领域的微控制器设计人员,集成化和较低的系统成本是关键的差异化因素。的AVR XMEGA器件通过加入LCD控制器和USB功能来满足这些需求,为设计人员提供了更高的集成度和更低的复杂性,从而降低了总体系统成本。新器件的数个型号还加入两个可以同步的12位模数转换器,适用于电表和其它高精度应用。”

集成有LCD控制器和USB功能的新型AVR XMEGA系列包含现有AVR XMEGA系列的所有相同特性,包括高精度12位模拟、实时性能,以及爱特梅尔专利超低功耗picoPower技术。AVR XMEGA器件经设计可用于在具有相同外设模块的器件之间实现简单直观的移植和线性地址映射。

关于爱特梅尔AVR XMEGA系列

爱特梅尔AVR XMEGA系列是市场上具有DMA控制器和事件系统的8/16位微控制器,外设和通信模块可以利用DMA系统来传送数据,因而AVR XMEGA CPU有更多的空闲时间以实现节能或运行其它任务。创新的事件系统能够实现直接的外设之间信号发送(inter-peripheral signaling),实现短暂的100%可预测响应时间而无需中断和使用CPU。设计人员现在能够开发即使在高系统负载下也具有可预测的实时性能和数据吞吐量的解决方案。硬件AES和DES加密和解密等其它功能确保低功率的快速安全通信,在远程编程和固件分布期间,加密技术可以保护重要的软件知识产权。爱特梅尔AVR XMEGA还可通过Atmel QTouch Library轻易实现功能强大的触摸感测界面,建立用于用户界面的电容式按键、滑动式控制钮和转盘。

价格和供货

爱特梅尔现提供集成有LCD控制器和USB功能的AVR XMEGA微控制器量产产品,采用64和100引脚TQFP封装。批量订购达1万片,每片售价如下:

●ATxmega64B1 - 2.90美元

●ATxmega128B1 - 3.10美元

●ATxmega64B3 - 2.70美元

●ATxmega128B3 - 2.90美元

爱特梅尔还提供售价为29美元的XMEGA-B1 Xplained评测工具套件,这款套件是演示AVR XMEGA B器件的LCD、USB和超低功耗特性的完整的参考设计。XMEGA-B1 Xplained套件预装软件,备有爱特梅尔 AVR软件框架和AVR Studio的完全支持,并且易于重新编程而无需额外的工具。