处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2013年趋势分析:智能电视还能变啥样?

2013年趋势分析:智能电视还能变啥样?
来源:中国家电在线 时间:2012-11-15
    从黑白到彩色,从模拟到数字,从平面到2D再到3D,从“看电视”到“用电视”再到“玩电视”……日新月异的电视技术让人眼花瞭乱应接不睱。在电视从业人员感叹一个型号生产几年、卖几年的时代一去不复返的同时,也让人不禁要问上一句:电视还能变啥样?

  趋势一:流畅的TV大屏游戏受热捧

  如今,很多人的休闲娱乐方式是宅在家里玩电脑游戏,殊不知,长时间身体前倾近距离固定姿势面对电脑屏幕,一伤视力二伤身体。市面上高端的智能电视,配有2.4G无线体感,与微软XBOX360蓝牙体感游戏相同。体感响应流畅灵敏,体触感强烈。动作识别度高,距离远、范围广,身体与动作360°运动自如。这种基于TV大屏游戏,操作流畅,属远距离操控,身体运动范围大。在玩游戏的同时,既有助于减少对视力的不良影响,又让身体得到了适时的锻炼。

  但是,能完全满足这一条件的产品非常之少,大多还是以次充好的低端通用体感游戏设备,识别准确度较差,体验感也不强。

  2013年,伴随着各大厂商与游戏开发商的深入合作,海量的体感游戏会不断冲击市场,智能电视的体感游戏功能势必会成为核心卖点之一。

  趋势二:智能平台的开放性

  是否拥有全开放智能平台,也是高端智能电视的重要考量标准之一。

  所谓开放平台,便是电视的操作系统可以像智能手机一样从诸如安卓市场、Appstore等应用商店下载三方应用程序,同时三方应用的开发者也可以在平台上开发应用程序供平台使用者使用。

  据记者了解,伪智能电视或网络电视多只兼容Andriod系统,并不兼容于苹果手机对应的IOS系统,目前仅有长虹的智尚系列和超窄边框B系列可以兼容双系统。

  系统的开放性对于电视机的实际操作有着举足轻重的影响。譬如,只兼容Andriod系统的电视机,消费者如果使用苹果的手机(IOS系统),在手机中发现一个好玩的APP应用程序,想要在电视中下载安装使用便无法实现,同时,反之亦然。

  因此,2013年的智能电视产品中,平台开放性会成为标配。

  趋势三:语音操控不断更新换代

  语音智能,2012年的电视市场火热的一个词汇,搭载语音识别技术的智能电视昭示着“遥控不再需要按键”。然而,就现今的产品形态来看,语音智能仍然还是局部性的,只能完成换台、程序转换、视频播放等简单的操作,距离“不需按键”还有很长的路要走。

  进入2013年,语音仍然会是电视发展的一个热点。从1925年10月2日苏格兰人约翰•洛吉•贝尔德(John Logie Baird)发明台电视,到1955年尤金•波利发明全世界个电视机遥控器,整整用了30个年头。而语音智能所要实现的未来便是重新“摆脱”遥控器,而改用语言实现操控,这无疑又会是不弱于尤金•波利般的重大变革。

  在语音方面的创新研究各个品牌一直在进行,但是只有初提出这一技术的长虹取得了一定的进展。据悉,长虹将会在今年11月以及今后推出的智能电视中的搭载“全语音浏览器”,在开机后的任意状态下可实现语音搜索、语音遥控、语音解答、语音翻页等多个功能,这无疑将加速语音智能的发展。