处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

CAST推出新的视频和图像处理压缩IP核

CAST推出新的视频和图像处理压缩IP核
来源:EEWORLD 时间:2011-06-26

的图像缩放器、图形加速器和视频去隔行器IP核扩展了H.264、JPEG和JPEG 2000压缩IP核。

伍德克利夫湖,新泽西 - 2011年6月21日 -  — 半导体知识产权(IP)供应商CAST公司目前为视频和图像IP核系列产品推出了的图像缩放、视频去隔行和图形加速IP核。

CAST之前提供了应用广泛和可用性的视频和图像压缩IP系列之一,它具有H.264、JPEG2000和五种JPEG版本。的处理核具有在压缩或者解压前后需要的典型功能,因此CAST能够为芯片系统(SoC)设计者提供更加完整的视频/图像IP包。

目前为ASIC和FPGA推出的产品包括:

• 多项式、频域和各向异性图像缩放器:能够把图像或者视频的原始分辨率转换为系统显示器的分辨率。各种图像缩放器核可以帮助设计者优化从非常小的移动显示器到超高分辨率大屏幕的系统应用。

• 运动自适应视频去隔行器:能够把模拟电视或者1080i信号转换为非隔行高质量格式进行连续处理或者显示。去隔行器可以快速、精确检测影片模式—它也被称之为Inverse Telecine或者3:2 Pulldown—用于重现每秒24帧的原始电影资料。

• 2D图形加速器:可以通过在先进的硬件中实施模块传输和矢量绘图等通用的图形功能,加快绘制/渲染高质量、高分辨率的图像。

以上IP核来自于视频和图像IP专业供应商 — Trilinear Technologies公司,它于近宣布成为CAST的技术合作伙伴。