处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

2012全球数位影像监控市场产值预估分析

2012全球数位影像监控市场产值预估分析
来源:中国电子网 时间:2012-11-13

全球数位影像监控市场产业,近几年内也随着数位影像技术进步与价格平民化之后逐渐普及化,因此全球产值不断创新高。估计全球数位影像监控市场产值,在2011 年已达到105亿美元,较2010年成长幅度达23%。而2012年估计可在进一步增加至135亿美元,较2011年成长28%。同时随着全球市场对于数位影像监控相关需求不断增加,预估2 015年产值将可达255亿美元。其中2011年至2015年复合成长率达到20%,优于一般电子业界水準。

根据光电协进会(PIDA)表示,随着以数位摄影机(Digital Camera)为基础的一系列相关数位影像监控(Digital Video Surveillance)产品出现,再加上技术与售价规格较以往便宜,因此现在「数位网路影像监控」已经逐渐取代之前旧式的类比式闭路电视(CCTV,Closed Circuit TV)影像监控系统。

未来网路影像监控相关应用产品,由于半导体製程持续的进步,现在的CMOS Sensor可以提供比CCD更快的速度、更便宜的价格,目前已成为主流。CMOS影像感应器影像监视器搭配上IP化的网路,可以提供较以往类比式监控系统更为全面性的监控系统。日常生活中常见的监控摄像机(Network Surveillance Camera)为一般通称,根据连网与否,可分成网路IP监控摄像机(IP Surveillance Camera),以及遥控监控摄像机(Remote Control Surveillance),例如:现在常见的室外停车场影像监控系统的遥控监视系统(Remote Control Surveillance),由于需要运作在高度温差的场所,因此要求的规格较高,并且兼顾高解析度、高像素与H.264压缩标準规格等规格,使得主流的数位式CMOS影像监控系统发展欣欣向荣。


图1 全球数位影像监控市场产值预估 单位:十亿美元