处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

设计解说: iPad Mini为何不采用视网膜显示技术

设计解说: iPad Mini为何不采用视网膜显示技术
来源:互联网 时间:2012-11-13

 国际报道:一位分析师给出了苹果iPad Mini平板电脑不采用视网膜显示技术的设计理由:苹果的目的在于推出一款极其便携和轻薄的平板电脑,而不是一个拥有伟大显示技术的产品。

那么,苹果为什么会为其iPad Mini配置一个平凡普通的显示屏呢?而且这与整合设计又有何关系呢?一位市场研究公司IHS iSuppli的分析师对此做出了解释。

分析师告诉CNET记者,相比配一块的显示屏,苹果更加关注的iPad mini的轻、薄,更友好的电池寿命

iPad Mini配置的是一般分辨率的显示屏,达不到大多数苹果其他移动产品所配置的超高分辨率视网膜显示屏,如9.7英寸iPad、iPhone和iPod。笔者曾咨询过IHS iSuppli公司的显示屏分析师维尼塔・亚坎瓦尔(Vinita Jakhanwal),希望她能告知她对苹果的设计方案的看法。

亚坎瓦尔表示:“我认为,在创造一款新设备时,有很多其他因素需要被考虑在内。”

“也许他们本可以配置视网膜显示屏,但那样的话他们可能将不得不在厚度、重量和价格方面做出让步。何况这样做又会对耗电量产生怎样的影响呢?或许他们当下还有其他更重要的事情需要去做。”

事实上,一个配置视网膜显示屏的iPad Mini,肯定不会是像现在这样让大多数评论人士极力称赞的轻薄光滑、厚度仅为0.28英寸的设计。苹果9.7英寸的iPad就是一个典型的例子。如果配置视网膜显示屏,这款平板电脑将不得不做得比iPad 2还厚重。

而且,现在一款配置视网膜显示屏的iPad Mini,肯定不会卖到329美元,这是迄今为止苹果平板电脑的低价位。

但是,未来的iPad Mini很可能会配置视网膜显示屏,并保持它当前的轻薄设计甚至是价格。

这就需要如铟镓锌氧化物(IGZO)或低温多晶硅(LTPS)这样的显示技术。这两种技术都可以使苹果将视网膜显示屏嵌入iPad Mini中。

因为一直有传闻称,苹果将会将IGZO技术应用在iPad 3和iPad 4中,所以这种技术已经受到了太多的关注。如今,LTPS技术作为一种候选技术也出现在人们眼前。

亚坎瓦尔称:“IGZO技术可能会被用于iPad Mini,但是这并不能阻止他们使用LTPS技术,因为它在轻薄设计中能够提供比IGZO技术更好的分辨率。”。

例如,LTPS技术已被用到了iPhone 5中。

据亚坎瓦尔表示:“这种技术主要应用于智能手机。应用到大屏幕中时还存在一些问题。”但是,亚坎瓦尔称,在近于日本举行的显示屏大会上,她看到已经有几家公司在7英寸的显示屏中使用LTPS技术。

那么终结果是什么呢?虽然未来苹果有可能会在iPad Mini上搭配视网膜显示屏,但是目前它还是选择形式服从于功能:iPad Mini需要有很高的便携性以及低耗能性,而非成为在显示技术上的设备。