处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔能成功挑战ARM移动市场霸主地位吗?

英特尔能成功挑战ARM移动市场霸主地位吗?
来源:腾讯科技 时间:2012-11-12

过去20年,手机的角色已经由打电话的设备演变成我们数字生活的中心。由于兼具PC的部分优势和移动设备的便利性,2010年问世的 苹果 iPad使平板电脑风靡市场,市场上充斥同类产品证明平板电脑越来越受到人们欢迎。 在宏观经济低迷的情况下,尽管PC市场增速放慢,智能手机和平板电脑销售却在大幅增长,而且预计未来还将增长。

过去20年, 英特尔 一直主导着PC处理器市场。但是,为了成为全球技术革命的领跑者,与不断变化的消费者爱好保持一致,英特尔今年早些时候高调宣布进军智能手机和平板电脑芯片市场。

尽管英特尔在PC芯片市场上的主要竞争对手是 AMD ,但在移动芯片市场上却面临 高通 英伟达 、德州仪器和博通等 ARM 芯片厂商的激烈竞争。

过去10年,ARM一直是智能手机芯片市场上的大哥大。2011年,ARM在智能手机芯片市场上的份额接近90%,在移动计算设备市场(包括平板电脑、上网本和 笔记本 )上的份额为10%。

尽管英特尔和ARM是智能手机和平板电脑芯片市场上的核心竞争对手,但两者的商业模式不同。ARM向合作伙伴许可技术,后者则利用ARM的技术开发、生产芯片。另外,英特尔的移动芯片采用X86架构。

作为移动芯片市场上的新秀,目前只有6款智能手机配置英特尔芯片。另外,英特尔还宣称,今年将有约20款配置其芯片的平板电脑上市销售。ARM技术被应用在部分的设备,以及市场上大量的智能手机和平板电脑中,其中包括苹果的iPhone和iPad, 亚马逊 Kindle2,三星Galaxy Tab和Galaxy S,HTC Sensation,HTC Desire,三星Omnia,华硕PDA和宏碁beTouch400。

智能手机和平板电脑市场有多大?

市 场研究公司Gartner估计,今年平板电脑出货量将在去年6000万台的基础上增长98%至1.19亿台,到2016年将增长至近3.7亿台。2011 年智能手机出货量增长58%至4.72亿部,占移动设备出货量的31%。今年以来,尽管全球手机出货量下滑2%,但智能手机出货量却强劲增长44%。分析 师认为,今年晚些时候主要厂商推出多款知名产品将进一步推动未来智能手机出货量的增长,预计未来数年智能手机将占到移动设备市场的50%。

随着智能手机和平板电脑日趋普及,未来它们将取代PC成为推动半导体产业增长的主要力量。

目前英特尔市场份额几何?

凌 动是英特尔的超低电压处理器品牌,初的目标市场是上网机、上网本和移动互联网终端(MID)。目前,凌动越来越被认为适用于智能手机和平板电脑等设备。 分析师估计,目前英特尔在凌动目标市场上的份额为7%,其中包括上网本、智能手机、平板电脑、车载信息系统和智能电视等。

本月早些时候,英特尔推出了一款代号为Clover Trail的新款处理器,主要用于运行Windows 8操作系统的平板电脑。英特尔及其OEM合作伙伴——其中包括华硕、 戴尔 、宏碁、 惠普 和三星等,推出了首批配置Clover Trail、酷睿芯片的平板电脑和变形本。

我们估计,在预测期末,英特尔移动芯片业务部门营收将增长近2倍,市场份额将达到约11%。除智能手机和平板电脑快速增长外,我们认为配置凌动芯片的其他设备——例如Google TV、车载信息系统、家用及商用能源管理系统,也将提高凌动芯片的市场份额。

英特尔的有利及不利因素

英特尔称新款凌动芯片效能比与ARM芯片相当,能提供相同的电池续航时间。配合Windows 8,配置英特尔芯片的平板电脑能运行Windows 7平台上的软件,这是Windows RT难以做到的。

Windows RT面向配置ARM芯片的设备,例如平板电脑。ARM控制着90%的智能手机市场,声称英特尔进入移动设备市场不会对它构成威胁。ARM认为,其芯片被广泛用在智能手机和平板电脑中,这有助于它在未来数年保持其主导地位。

ARM 和英特尔架构都兼容Windows 8,我们认为,英特尔芯片与以往Windows软件的兼容性可能不足以成为一个重要的特色。尽管英特尔在移动芯片市场取得了长足的进展,但还需假以时日才 能对ARM构成重大威胁。越来越多的设备配置英伟达的Tegra 3和高通的Snapdragon是英特尔需要注意的。

我们估计,凌动业务只占英特尔价值的约2%。即使英特尔能在预测期内将移动芯片市场份额翻一番,其股价受到的影响也不大。我们认为,进军智能手机和平板电脑市场是英特尔追随不断变化的消费者爱好的一项长期战略。