处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

100G将成为市场主导 亟需解决测试难题

100G将成为市场主导 亟需解决测试难题
来源:企业网 时间:2012-11-09

高清视频、3D电视、多媒体、互动游戏、云计算、物联网等新兴业务的涌现,对网络带宽提出了前所未有的挑战。随着100G标准及产品的不断成熟,100G技术正逐渐开始成为市场主导。

对此,EXFO大中华区技术总监孙学瑞在接受采访时表示,100G大规模部署的时间会在2013年。

100G测试面临挑战

在孙学瑞看来,100G的市场驱动力主要来自五个方面:一是IP流量的激增;二是100G可以降低每比特的成本;三是100G可以提供新的收益机会;四是有助于运营商对已有光纤的利用,提高投资回报率;五是可以降低网络的时延。

据了解,100G与传统光通信为本质的区别是线路侧采用了相干检测技术,这标志着相干通信时代的来临;同时,标准组织OIF定义100G的调制技术采用统一的DP-QPSK方式,与40G相比,统一的调制方式为100G线路接口实现标准化提供了契机,DP-QPSK信号的本身也变的更加复杂。

基于上述特点,100G的测试也面临着许多挑战。孙学瑞指出,100G测试的挑战主要包括两个方面:一是在部署前如何对100G系统信号质量进行评估;二是部署后的100G系统如何维护。

关于100G系统信号质量评估的问题,孙学瑞表示,理论上对QPSK信号的分析是采用所谓星图加眼图的分析方法,而目前的在一些100G系统评估中,把100G线路侧看成一个黑匣子来处理,实际上是没有手段去评估优劣的,这样有许多危害。从横向看,无法知道不同设备厂家真实信号质量差异,也无法知道在同一系统中,不同波分信号的质量差异;从纵向看,也没有信息知道系统的信号随时间究竟会劣化到什么程度。

而关于100G系统部署后的维护问题,孙学瑞指出,从传统上讲,DWDM系统的维护主要依靠OSNR这一指标,主要的维护工具是光谱分析仪。实际上从40G甚至是带有OADM系统的10G系统开始,就存在所谓的带内OSNR的测量问题,即不采用带内功能的光谱仪的测试就没有办法知道在用系统的实际光信噪比,这是目前波分维护遇到的主要难题。

2013年规模部署

据孙学瑞介绍,对于线路侧的测试,早在3年前EXFO就推出了对高级调制方式进行信号质量分析的PSO-200(光调制分析仪)。PSO-200是全球款基于光采样的星座图分析仪,光采样的优点是带宽足够大,理论上可以支持Tbit量级的信号,这对于高速系统信号无失真检测无疑是具有跨时代意义的!

“另外,对于运营商的波分维护,光谱仪特别是带内光谱仪依然是一个重要的手段。目前的主要问题是如何用带内光谱仪,满足目前100G普遍采用的偏振复用的系统,这无疑是一个技术难道和技术趋势。”孙学瑞表示,EXFO目前可以为用户提供服务性测试,EXFO公司也是早提供100G用户侧测试仪的厂家之一。

谈及100G以及后100G技术的规模部署前景,孙学瑞预计,100G传输商用大规模部署的时间会在2013年,比较乐观的估计400G有望在2015年开始部署,1T部署时间预计将在2018年。

对于后100G技术,孙学瑞表示,将来的400G/1T系统将会采用更为复杂的调制方式,EXFO公司基于光采样的星图分析仪PSO-200大的带宽,从速率上可以支持1T以上的测试。该仪器支持包括DP-16QAM、PM-64QAM及更高阶的调制方式,同时支持将来的Super Channel技术,从而为用户提供很好的投资保护。