处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Power Architecture®技术联盟与国内产业共建创新生态系统

Power Architecture®技术联盟与国内产业共建创新生态系统
来源:EEWORLD 时间:2012-11-08

Power.org技术联盟近期在上海张江高科举办了2012年Power Architecture亚洲年度会议,这是Power.org的会员公司及Power Architecture技术生态系统首次在上海举办的技术大会。本届会议关注Power  Architecture 技术未来的发展方向和应用前景,并特别针对中国市场提出“倡导合作和本土创新”。IBM、Freescale、C*Core、LSI、Servergy、VeriSilicon及Synopsys等公司高层与业界一起探讨了在国内开创共同发展的生态系统。

Power.org全球技术联盟市场总监Fawzi Behmann在大会开幕演讲中指出:“Power技术广泛性与众不同之处在于,使用其架构的微控制器件的应用领域涉及到汽车电子、多核多线程超级计算机、多功能打印机、医疗影像、工业控制与自动化、无线通讯与网络、游戏机、微服务器及大型服务器、高性能计算、航天、甚至的火星探测。”据Fawzi介绍,Power Architecture技术目前仍然主导着32/64位微处理器市场,在32位MPU领域占有全球的市场份额,并在64位CPU领域名列全球第二位。Power Architecture技术应用的广泛性、可伸缩调整性、以及技术的延展性,是其它架构所不能比拟的。
IBM全球商业拓展副总裁李务实(Tom Reeves)也认为:“Power与其它架构的区别在于技术的可伸缩调整性以及技术的可延展性。”李务实先生在大会演讲中表示,Power支持中国鼓励本土 集成电路 产品以降低对进口的依赖的努力,并认为Power Architecture技术,其技术的广泛性、可伸缩性及延展性的特点,能够帮助国内产业实现这个目标,而且,基于Power架构带来的技术优势是非常明显的。
李务实解释说,Power的技术优势来自会员公司在技术方面的不断投入。据了解,IBM在计算机处理器架构方面的投入一直在全球遥遥,目前全球前10位的超级计算机中有4个出自IBM,其中IBM SEQUOIA Blue Gene/Q是世界上有效性能的超级计算机。另外,IBM基于Power Architecture技术的服务器,无论是微型高密度服务器还是大型企业级服务器都是市场的主流。
苏州国芯科技(C*Core)董事长郑茳同样认为:“要减少中国IC对进口产品的依赖,生产本土集成电路产品,可以使用‘Power China’模式。”郑茳解释说,国芯科技是一家本土的IC设计服务企业,目前有超过30多种嵌入式的CPU核、超过40种SOC产品、超过30家客户,并已经有超过7千万颗芯片进入市场。这些基于Power Architecture技术的产品线(C2000/C8000/C9000)就已经能够满足国内通讯、信息安全、数字电视、办公室自动化、卫星导航、智能终端、移动存储、汽车、计算机辅助设备等应用市场的需求。



飞思卡尔半导体NMSG事业部总监兼Power.org董事Dac Pham博士认为,合作与本土创新,是需要长时间的本土市场的耕耘,与客户建立非常好的合作伙伴关系,终方案提供商能够和客户一起,降低技术应用的门槛,从而为客户带来不一样的价值,实现双赢。
LSI公司网络方案事业部高级市场总监Dilip Ramachandran在会上介绍了LSI 28nm产品与中国客户的合作的情况。据了解,LSI产品系列在中国市场广泛用于移动网络(基站/集聚与回程/闸道)、企业及数据中心(数据访问与聚合及核心方案)、以及定制设计高端路由器及交换机。
芯原(VeriSilicon)业务开发部副总裁Bill Wang认为,基于Android2.3开源码的高性能多核硬件平台和软件系统,会继续降低技术应用门槛。这对本土创新是非常好的时机。据介绍,芯原与IBM合作将Power Architecture技术应用到多媒体及图形方案中,增强了硬件平台和软件的易用性,目前市场上65%的用户使用Android2.3,并期盼Android 4.0开源系统。
Servergy公司总裁、创始人Mr. Bill Mapp认为:“新一代超高性能高密度服务器的引入将大大推动计算领域市场的成长。”Bill说,Servergy的创新的企业级超高效高性能 Power Linux服务器,理论上能够帮助全球数据中心节省80%以上的能耗、冷却和空间成本,节省的成本足以购买一台服务器。据预测,2015年全球服务器总数将比今天增加10倍,超过8成的数据中心需要陆续更新服务器。节能是数据中心更换设备和扩充的主要原因。Servergy公司认为亚洲市场对Power Architecture技术需求将会急剧增加。
新思企业营销和战略联盟副总兼新思亚美尼亚总裁Rich Goldman表示:“有必要在中国大学推广使用Power Architecture技术,为中国大学提供免费的IBM技术授权和Synopsys工具,使得学生有相关工具完成培训课程和实践项目。”Rich认为,Power.org开放的产业联盟模式,加上会员公司与当地高校的紧密合作关系,在中国市场会有很大的合作发展潜力,这是其它任何竞争对手都无法比拟的优势。
本次会议得到了中国半导体行业协会CSIA、上海浦东科协以及LINUX基金会的大力支持。在高层圆桌论坛上, 与会的产业领袖认为Power.org技术生态系统在中国发展有着明显的优势。据介绍,Power会员公司能够在工艺技术的授权方面与中国企业进行合作开发,而IBM/Synopsys等公司的内部标准或行业工具能够为本土企业提供完整的设计工具和设计方法,加上LSI、Freescale、Servergy等公司在软件和系统技术方面的实际知识(knowhow),可以构建一个非常完整的与本土产业合作共赢的产业生态环境,让本土企业在成熟和有伸展的Power Architecture技术架构上进行本土创新。