处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

RFID技术在婴儿防盗系统(Intetag)中的应用方案

RFID技术在婴儿防盗系统(Intetag)中的应用方案
来源:我爱方案网 时间:2012-11-07

【导读】婴儿的住院安全一直受到家长及医院的关注。Intetag婴儿防盗系统(Intetag Infant Protection System)能够解决家长及医院的后顾之忧,并能使医院更专注于提供病人高品质的看护。
一、系统概述
   美洲和欧洲的众多国家的医院选择Intetag婴儿防盗系统进行对婴幼儿的全面监控和保护。本系统在同类产品中极具竞争力,且使用简单。Intetag婴儿防盗系统(Intetag Infant Protection System)依托的RFID射频识别科技,在婴儿身上佩戴可发射出RF射频信号,且对人体无害的智能电子标签。婴儿电子标签定时发射具有ID信息给Intetag婴儿防盗系统,系统据此对婴儿所在位置进行实时监控和追踪,还可对企图盗窃婴儿的行为及时报警提示。
Intetag婴儿防盗系统以技术防范手段取代了落后的人防手段,充分提高了医院管理水平和管理档次,防止婴儿被人从医院内盗走,有效保护婴儿安全,保障各方权益。
二、系统组成及架构
婴儿防盗标签及腕带
系统的核心是婴儿防盗标签,它是一个小巧的射频发射器,但却包含了先进的科技和精巧的人体工程学设计。防盗标签具有可靠的防破坏特性,从戴上标签的瞬间开始,电子防盗标签就不断地自动发射出信号,以便系统随时进行监控。如未经授权,任何试图取下或破坏标签的行为会触发报警。
与标签配套使用的腕带可以进行调节以适应不同婴儿,但不可重复使用。由于新生婴儿在出生后的数天内会因迅速失去体内多余的水份而减轻体重,腕带还可以随时根据婴儿体重变化而调整。
婴儿防盗标签可以重复使用,采用防水设计,可进行清洗,无任何过敏反应。
接收器
信号接收器是RF射频接收设备,通常隐蔽地安装在天花板上,可以接收一定范围内防盗标签发出的信号并通过Star Works网络传输到控制电脑中。
系统不断监控接收器的工作状况以确保的系统安全,无论何种原因导致接收器不能正常工作,系统都会发出警报。
出口监视器Exciter
出口监视器安装在受控区域(例如妇产科病区)各出口附近并不断发射出射频信号。一旦携带防盗标签的婴儿进入某个出口监视器的发射区域,接收到出口监视器信号的防盗标签就立即通过接收器向控制电脑发送报警信息。
与所有基于Star Works网络的设备一样,系统不断监控出口监视器的工作状态,并可在设备出错或招到破坏时及时报警。监视器的监控范围2.3-2.8米可调。

需要阅读更多内容,请先登录查看!