处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

ST新增STDP43产品 新型SoC简化复杂多媒体路由技术

ST新增STDP43产品 新型SoC简化复杂多媒体路由技术
来源:中国电子网 时间:2012-11-07

意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;)宣布其创新的DisplayPort产品阵容新增STDP43系列产品。新的系统级芯片( SoC )是全球首款高速主动协议双向媒体路由芯片,能够管理各种信源的音视频数据并将其发送至多个显示设备。新产品支持计算机和消费电子设备目前常用的两大数字显示接口技术的版本DisplayPort 1.2和HDMI 1.4。基于英特尔和AMDCPU的新一代笔记本电脑和个人电脑支持DisplayPort 1.2接口的多流传输功能,需要使用下一代数字标牌、通用扩展座和视频集线器,STDP43系统级芯片正在推动这个快速增长的市场。

STDP43系列为目前复杂的显示选项提供性能强大的路由逻辑管理功能,如在数据中心、电视墙和控制中心,能够将内容分配至多台显示设备是一个重要的技术要求。通过双模收发器的各种配置,意法半导体的新系统级芯片能够分离、合并、转发DisplayPort 1.2和HDMI 1.4信号,将其转换为色深高达48位/像素的全高清信号驱动多台菊链连接显示器,或转换为4Kx2K(4096x2160p = 4倍全高清)视频信号驱动单台显示器。

意法半导体显示产品部(DPD)总经理Todd Meany表示:“STDP43 系统级芯片为意法半导体强大的DisplayPort 1.2解决方案组合增加一款用途极广的产品。意法半导体的媒体路由概念能够在扩展座和媒体集线器上更灵活、更快速地实现复杂的媒体功能,笔记本电脑和显示器设计人员为此兴奋不已。此外,多流传输功能让多媒体数据中心扩展设计有了更多的选择。”

STDP43系列的业界首创功能:

首款将两个DisplayPort或HDMI 流合并为一个DisplayPort 1.2 MST(多流)输出的单片解决方案

首款将DisplayPort 1.2 MST信号分为两个DisplayPort或HDMI输出

首款通过一条 连接器 /数据线在两个设备间传输8个音视频流

首款集成音频信道间同步用DisplayPort GTC(全局时间码)功能的分立式 DisplayPort接收器

其它重要功能和技术优势:

21.6 Gbps总链路带宽支持目前的分辨率和全部3D格式,高达4K2K 60Hz/3D全高清120Hz 视频和 7.1 声道音频

支持向4K2K显示器分配视频;单颗STDP43系统级芯片可驱动2台4K2K显示器;串联多颗STDP43芯片可驱动多台4K2K显示器

支持移动DisplayPort(MyDP)功能;能够通过无源数据线从智能手机和平板电脑接收并显示MyDP信号