处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

富士通为机顶盒市场带来HDTV多标准解码器

富士通为机顶盒市场带来HDTV多标准解码器
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-28

富士通半导体(上海)有限公司日前宣布其具备高级安全架构的HDTV多标准解码器处理器MB86H611(属MB86H61系列产品之一) 已成功通过NAGRA的芯片内建安全技术认证。NAGRA是的高级内容保护与多屏幕使用体验解决方案供应商。而这项信息正突显了富士通半导体的HDTV解码器系列产品,能完全符合现今内容安全架构日益倚重视频芯片组提供强大功能的市场需求。

随着营运商在全球范围内的迅速成长,内容保护对于营运商的重要性持续上升,尤其在新兴市场更甚。富士通半导体运用其对成本高度敏感的FTA(Free-to-Air)机顶盒市场的丰富经验,开发各种付费电视解决方案。MB86H611与NAGRA的芯片内建安全要求与1.1版本 (NOCS 1.1) 相容,并可在富士通的平台上执行各种的NAGRA产品。

MB86H61系列是一款高集成度、支持多制式的高清数字电视解码器,可广泛应用在全球正快速增长的可支持CI+或嵌入CAS类高级安全功能的高清机顶盒及数字电视一体机中。MB86H61也是一款单芯片视频解码器,可支持高解析度的H.264 / AVC、MPEG-2、AVS和VC-1视频解码,并可支持 1080p 50/60Hz 输出功能。

MB86H611的核心处理单元包含一颗配备超过475DMIPS的高效能ARM 1176JZF-STM CPU,一个先进的可编程音频处理器,以及一个可加速屏幕视控系统(OSD)的2D绘图引擎,并可支持 MPEG1 Layer 1、Layer 2 和 Layer 3 (MP3)、HE-AAC、杜比数字、杜比数字Plus等解码技术。此外,它还支持多种视频输出接口,包含可实现拷贝保护的HDMI、CCIR656(SD)或 SMPTE 296M/274M (HD);支持多种音频在8kHz至192kHz之间4倍速的I2S输出、SPDIF和立体音效数字类比转换器(DAC);还支持 eSATA/SATA 3Gb/s、SDIO、两个USB 2.0 以及10/100 Base-T以太网路MAC。另外,芯片的深度休眠模式(deep power down mode)可使系统在待机时的功耗降到极低。

富士通半导体公司亚太区副总裁郑国威先生表示:“随着顾客的需要不断增加,其对以性能为导向的机顶盒的要求也越来越高,随之而来的确保数字内容安全是一个急需解决的问题。富士通的机顶盒芯片组内建NOCS安全技术,能够针对数字内容输出控制和保护等多种用途,对通过认证的平台提供安全功能。”

富士通半导体已开始提供MB86H611芯片组样品,客户现在可开始进行内建NAGRA的条件接收系统(CAS)和数字版权管理(DRM)产品的机顶盒开发。