处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

DOCSIS 3.0与网关设备推动有线宽带CPE市场发展

DOCSIS 3.0与网关设备推动有线宽带CPE市场发展
来源:21ic 时间:2012-11-01

21ic讯 据IHS iSuppli公司的宽带与数字联网家庭专题报告,全球各地有线运营商采用DOCSIS 3.0宽带标准在家庭网络中传输数字数据,同时网关设备的使用量不断增加,将推动今年客户端设备(CPE)的整体宽带有线市场强劲增长。

2012年整体宽带CPE出货量预计达到3310万个,比去年的2930万个增长13%。由于目前DOCSIS 3.0设备处于市场接受周期中的快阶段,今年宽带CPE出货量增长率远高于去年的0.3%,去年仅比2010年增加10万个。

继今年大增之后,2013年出货量将略有下降,2014年再度恢复扩张,随后保持增长。预计2016年宽带CPE出货量将达到3540万个左右,如图所示。

图:全球宽带有线客户端设备出货量预测 (以百万计)

DOCSIS,即“线缆服务接口数据规格”,定义了一种通过现有混合光纤/同轴 电缆 (HFC)网络传输数字数据的标准化方法。DOCSIS使客户可以用上宽带,否则这些客户就可能被电信公司的光纤入户服务拉走。光纤入户服务的传输速度高达每秒100Mb或者更高。以前电信公司向客户提供DSL服务,但在带宽与覆盖范围方面DSL显然已经达到极限水平,尤其是在占用大量带宽的视频与网络电视使用量越来越的情况下。

DOCSIS 3.0是版的宽带标准,数据的上传与下载速度都高于以前的2.0版,目前在CPE市场是明显的赢家,遥遥。去年2.0与3.0版CPE出货量不相上下,分别是1460万与1470万个,3.0版本稍微多一些。但是,2012年3.0与2.0版出货量将分别是2580万和720万,前者几乎是后者的四倍。3.0版出货量未来几年将继续增长,而2.0版出货量则将稳步下滑至2015年,随后在2016年完全终止。

网关统治CPE市场

Modem与网关是两类相互竞争的主要宽带CPE设备,今年modem仍将占优势,出货量将达1730万个。但其使用量不断下降,意味着2012年将是其网关的后一年。

2008年,网关在总体有线宽带CPE出货量仅占12%,但2011年份额上升到38%。今年网关出货量将达到1580万个,占总体CPE市场的48%。明年市场格局将发生性转变,届时网关将占据统治地位,出货量将达1860万个,而modem是1430万个。

用户日益需要Wi-Fi所提供的移动连接性,同时全球各地的有线运营商以新的全面视角看待家庭,促进了有线网关的增长。在这种视角下,运营商把家庭看成一个多方面的机会,不仅可以提供宽带、语音和视频服务,而且可以开辟其它的多样化服务。不满足于只是提供三重服务,有线运营商也在计划提供安全监控和能源管理等网关功能,这些能力远非传统modem所能及。IHS iSuppli公司认为,这些方面不逊于消费者的全部信息娱乐需求。

CPE芯片厂商抓紧客户

有线CPE半导体市场中只有几家芯片厂商和设备制造商。

只有两家公司生产CPE设备所需的半导体芯片:英特尔与博通。英特尔相关部门(原德州仪器旗下有线modem部门)2008年先认证了市场上的DOCSIS 3.0芯片,一年后博通才认证了一种与其抗衡的解决方案。但是,博通后来逐渐消除了与英特尔之间的距离,现在其DOCSIS芯片出货量处于位置。

对于CPE制造商来说,英特尔与博通的芯片组都能在其产品组合中找到,即使客户与自己青睐的供应商之间建立了稳固关系。例如,英特尔是Arris和摩托罗拉等厂商的主要芯片生产商,而博通则是思科与Netgear等公司的主要芯片供应商。

英特尔近宣布了第二代DOCSIS 3.0芯片,属于该公司的Puma 6产品系列。同时,博通一款同类产品的开发据说远远地落在了后面,预计明年才可能推出。