处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

医院安防新技术迭生 剖析真相看本质

医院安防新技术迭生 剖析真相看本质
来源:安防知识网 时间:2012-11-01

2011年,安防行业持续发展迅猛,视频监控行业23%的增长率超过GDP增长率近2倍。快速增长代表着行业的受重视程度提升及新技术的快速革新。在2011年深圳安博会上,新技术新理念的层出不穷给大家一种“乱花渐欲迷人眼”的感觉。诸多热点词汇中,有我们较为熟悉的“高清”、“联网”、“智能”、“标准化”、“大安防”,也有诸多我们不太熟悉的“960H”、“2M+”、“HD-SDI”、“云计算”等。当然,一片乱象也是行业繁荣的标准,但作为医疗用户,如何在这一片乱象中把握住行业趋势,选择实用、适用的医院本身应用环境的产品就是一个极为现实的问题。

医院安防发展的技术路线

目前,安防行业和医院的应用环境是一个典型的多代同堂的行业,上世纪80年代诞生的模拟监控系统以音视频矩阵为代表,在医院当中仍有部分应用;后来的模数结合监控系统以视频编码器为代表,仍占据着医院安防的半壁江山;而新一代的数字监控系统以网络摄像机及管理平台为代表,取得长足进步。

如果说五年前的医院安防系统还处于模拟时代,目前新建的医疗安防系统早已实现数字化,并已向智能化阶段演进。

每一种技术路线都有着自己的优点和缺点。模拟监控系统虽然历史久远,但其搭建简单、成本低廉、操作方便,也可满足小型简单监控系统需求。但随着国家对卫生医疗系统投入逐年加大,同时受到医疗资源不均衡的影响,主要城市内的医院在规模上已经快速加大,从而带动了医院安防系统规模已快速扩张,动辄千路的监控系统超越了矩阵的管理能力。数字监控系统一方面解决了管理能力问题,另一方面,通过管理平台软件大大扩展了监控系统的应用功能及行业特性。另一方面,数字监控系统具备诸多优点,但其开放性还还待提升,因此,在新技术的选择上就更应谨慎。在诸多安防行业的新技术中,我们选择几个具备代表性的技术进行分析。

高清

在整个视频产业中,高清一直都是近几年的技术热点。目前,不少省市的医疗建设标准都明确要求采用高清系统。

高清的实现模式,数字高清摄像机(HD-SDI):由HDCCTV联盟提出的,基于HD-SDI协议的数字高清摄像机。主要特点是图像清晰、无延时、可通过BNC接口传输。应用模式与传统模数结合方式类似,由HD-SDI摄像机、HD-SDI光端机、HD-SDI矩阵、HD-SDI编码器或DVR组成。满足高清监控的同时符合原有应用习惯。但显示及存储两套系统需单独建设,开放性及扩展能力均比较差。对于传输链路开销要求极高,传输距离短。

网络高清摄像机(IPC):基于HDTV标准,通过视频编码及网络封装,实现720P、1080I、1080P三种级别高清实时图像监控。主要特点是采用标准协议,通过IP接口传输,部署及实施简单,可实现统一管理并易于扩容,建设成本较低。主流厂商均以IP高清摄像机为主要发展方向。从医院安防应用特点来看,偏向于集中管理及联动应用。可选用集成及功能更为丰富的IP网络摄像机。

高清系统的搭建:安防监控走向高清之路是必然趋势,但是它涉及到整个系统,不仅前端摄像机要高清的,传输设备、存储设备、解码设备、显示设备都需要是高清的。任何一个环节不满足高清要求,都会形成系统瓶颈,使系统的整体质量下降。

联网

联网监控的基本需求是信息的共享及集中管理,目前来看,这方面正是医院安防建设的瓶颈。医院信息化系统建设与全国信息化系统建设过程同步,上世纪80年代至本世纪初,信息化系统建设主要工作在于信息高速路的搭建,以数字化、网络化为建设重点。因此,当高速公路搭建完成,需要进行资源共享时,却发现多期建设的视频监控系统无法统一管理。联网及统一管理的需求便应运而生。

联网不是简单的通过网络把多个系统进行连接,而是建立统一管理平台,基于标准协议实现资源的共享。因此,联网应用的重点在于标准。目前来看,主流安防厂商均在代理推动安防行业的标准化进程,国内较为主流的标准为ONVIF及国家标准GB/T28181。

ONVIF(开放型网络视频接口论坛):由安讯士联合博世及索尼公司三方携手成立的国际开放型网络视频产品标准网络接口开发论坛,取名为ONVIF(开放型网络视频接口论坛)。2008年11月,论坛正式发布了ONVIF版规范。目前版本为ONVIF2.2。ONVIF标准主要定义前端网络摄像机与后端管理平台及存储设备之间的连接接口,世界范围内80%以上的IP监控产品已经实现对ONVIF标准的支持。

安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求(GB/T28181):由公安部一所牵头,TC100归口,行业厂家参与制定的国家标准。定义了管理平台级联及互联两种标准。2011年底发布并已推广。主要要求不同视频监控管理平台基于统一标准进行联网。符合国内医院监控联网的实际需求。

医院逐步走上大安防之路

近10年,医院安防建设工作重点转变为在先进基础平台上搭建行业化应用。目前的安防监控系统的建设,往往是周界防护系统、主/被动报警系统、门禁系统、对讲系统等安防子系统和视频监控系统、智能图像分析系统等监控子系统的简单堆砌,靠原始的人工分析将安防系统上报的安全事件/突发事件与监控系统的现场画面联系起来,监控人员的劳动强度大,工作效率低。而在现代智慧医院中,一个优秀的安防体系,虽然由若干相对独立的子系统构成,但是绝不应该是各个子系统之间的简单叠加,而应该是整合在安防系统的统一架构下,互相融合,互相联动,成为一个整体的有机组成部分。这样的安防系统综合管理平台就是大安防平台。

大安防平台搭建的阶段是管理。在监控、门禁、报警、巡更等多个子系统中,报警及巡更系统通常具备通用的输出接口,通过 开关 量网管便可集成;监控系统随规模庞大,但若可以提供平台级SDK,也不难开发;但门禁系统早期主要应用于军队,具备极高的保密级别,通常不对外开放接口,仅能提供查询业务,因此成为安防集成的主要难点。这也是为什么许多安防平台厂商均是门禁硬件厂商。大安防平台搭建的下一阶段是联动。灵活分配各自系统资源,实现互相协调,尽早发现现场问题避免事故发生。联动不仅仅是技术实现,更重要的是管理实现。

高端技术、融合为先

在医疗行业,安防技术的快速革新,不仅包括高清、联网、大安防平台等热点,还有智能、集成、NVR、全景监控、智能检索、云计算、物联网等也在快速普及。各种新技术的应用可以提高安防系统的易用性、扩展性、可靠性。各种技术没有绝对的优劣之分,核心一点是要满足安防系统建设的基本要求:事前预防、事中应急、事后回放。

安全防范系统(SPS)security&protectionsystem,是以维护公共安全为目的,运用安全防范产品和其它相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。