处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

手机心电图装置的发明者竟无智能手机

手机心电图装置的发明者竟无智能手机
来源:mydrivers 时间:2012-10-29

Catherine Wong是新泽西州一名17岁的高中生,但她已经在科技界小有名气。凭借一个远程心脏检查的设备,她在第二届谷歌科学博览会上进入了决赛,以及赢得美国公共广播电台的“Joe’s Big Idea”创意视频比赛桂冠。日前在接受采访时记者获悉,这个专注于发明的女孩至今竟然没有一部智能手机,在这个iPhone和Android泛滥的年代这种情况实在令人惊讶。

Catherine Wong在接受采访时表示:“我没有一部智能手机,如果要算是的话——只有一部没有联网的黑莓手机。”

Wong发明的设备将给世界上数以百万的没有太多医疗服务资源的人提供一种方便的心脏测试方法,只要他们有手机就行。她做的设备就像是一台便携式的心电测试仪。

下面是她在谷歌科技博览会上的项目介绍:

本研究的目的是设计一个帮助用户使用手机进行远程心脏检查的蓝牙设备,并且分析其作为远程心脏检查方法的可行性。心电图是一个因心脏肌肉运动而产生电压波动的图形显示,它需要放大的电信号,以及一种显示方法。因此该设备的设计涉及到创建两个单独的组件:1.启用蓝牙的无线发射器(它的微处理器可以读取心电图输出);2. 电路放大仪器。终证明该设计是可行的,它提供了一个低成本的方法替代传统的、非便携式心电图设备和远程医疗系统,以及与数字化医疗系统集成的灵活性。

美国公共广播电台称,该设备使用现成的电子元件捕捉心脏的电信号,然后通过手机发送信号给专业医疗人士分析。

“这是一个极具前瞻性的方法,以往很多人都负担不起使用标准医疗设备做心脏检查时产生的昂贵费用。” 隶属于美国卫生研究院的心脏、肺和血液研究所前主任Elizabeth Nabel告诉美国公共广播电台。

Wong的高中物理教师帮助她学习电子工程和Java编程的概念。老师让她借用设备,与她谈了许多可能出现的问题。经过数月的开发和测试,她发明了一个可以通过蓝牙无线信号连接到手机的心电测试仪。她又写了Java应用程序,把心脏律动显示在手机屏幕上。

“我会继续改进这个设备,使它更便携、更便宜、更耐用,”Wong说。