处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

京瓷 CEATEC 2012:立足环保 设计未来

京瓷 CEATEC 2012:立足环保 设计未来
来源:EEWORLD 时间:2012-10-26

10月6日,在日本幕张国际会展中心(千叶县)举办的影像、信息、通信等领域的亚洲综合展会“ CEATEC JAPAN 2012 ”开幕, 京瓷 携其通信、 环保 、LED、车载等领域的技术、产品亮相展会。

京瓷,这个来自于日本古都京都的企业,国人对其了解甚少,如果说当今世界计算机芯片霸主intel公司的CPU,是采用京瓷公司的精密陶瓷IC表面封装技术的话,人们才会感受到京瓷的实力。其实京瓷涉及的领域包括电子、电信、办公设备、机械、陶瓷刀具、人造宝石等。

而本次京瓷参展的产品主要为兆瓦级太阳能电池组件、蓄电池、SOFC燃料电池、LED照明、移动终端用新型TCXO“KT1612”、全球快的300dpi喷墨打印头以及其装饰材料的王牌 “京都欧珀”等:,而引人注目的是它的环保属性。

日本(70MW)太阳能发电站

京瓷与其他6家公司共同出资成立了“Kagoshima Mega Solar Power Corporation(鹿儿岛兆瓦级太阳能发电株式会社)”,于今年7月31日完成相关手续。新公司将在株式会社IHI在日本鹿儿岛持有的土地上安装总容量达70MW的太阳能发电系统,太阳能发电站将全部使用高功率的京瓷多晶硅太阳能电池共29万块。京瓷是新公司的大股东,将提供用于该发电站的所有太阳能电池组件,同时,还将担任部分建设与维护工作。

该太阳能发电系统年发电量预计约79,000MWh,相当于约22,000个普通家庭一年的用电量,每年可减少二氧化碳排放量约25,000吨。

家用燃料电池(SOFC)

这套家用固体氧化物燃料电池废热发电系统(以下简称“SOFC系统”)是由京瓷与大阪燃气公司、丰田汽车等五家公司联合开发的,其中,电池堆是由京瓷制造的,“ENE-FARM type S”电池堆中的电解质采用了陶瓷材质,工作时的温度高达700~750度。该热能可用作将城市燃气改质成氢气的能源,因此,发电效率提升至46.5%,而综合能源效率也高达90.0%。京瓷从上世纪80年代便开始进行SOFC燃料电池的材料开发。于2011年开发出燃料电池核心部位的电池堆。

用于SOFC燃料电池电池堆的芯片

京瓷太阳能板

京瓷的太阳能电池板可同时适用于大型的太阳能电站和家庭使用,具有不同的形状以适应不同的屋顶空间,同时,京瓷研发了转换效率高达17.8%的新型太阳能电池芯片,目前在全球具有优势。

京瓷太阳能板特写

移动终端用新型TCXO“KT1612”

这款新型温度补偿型晶体振荡器(TCXO)“KT1612”拥有世界上小的尺寸(1.6×1.2mm),实现了业内水准的低相位噪音特性,可以通过选配项“启用/禁用”功能控制电量消耗。

全球快的300dpi喷墨打印头

“目前,传统印刷方式仍然是商业印刷的主流,而采用这种印刷方式,每个设计原稿都需要多张制版,因而印刷需要花费大量劳力和时间,针对胶片所必需的库存管理和保管空间等也会使成本提高。”京瓷的现场工作人员解释道,“而喷墨打印可立即按照所需数量进行打印,不需要制版和管理胶片,这不仅有助于提高效率、降低成本,而且还不会产生胶片的清洗废液,有助于降低环境负荷。”

京瓷的300dpi喷墨打印头是一款用单个打印头可同时进行双色打印的打印头。这不仅可以将打印机中配置的打印头数量减半,还可减少各种布线和油墨配管等部件数量,有助于实现设备的小型化。除此之外,打印头的有效打印宽度是112mm,为世界宽,因此,即使是宽幅打印,也无须增加打印头,这让设备的设计变得更加简便,大大减轻了组装的工作量。