2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍有20%的降价空间。
2012年LED封装应用于照明市场的产值约$26.6亿美元,相较于2011年,成长了23.5%。其中以LED封装应用于建筑景观照明或是投射灯、灯泡等室内照明的比重。然而,在LED封装价格不断下滑的情况下,各国照明市场的需求也慢慢受到先期导入与价格诱因而逐渐打开。以全球LED灯泡市场来看,由于相当于40W白炽灯的LED灯泡零售低价格在韩国、美国与英国都已在2012年分别达到甜蜜点10美元,使得消费者对于LED灯具的购买意愿逐渐提高。
2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主
从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。LEDinside认为,由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩,为了提高稼动率,上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场,而中低功率在2013仍有20%的降价空间。因此LEDinside认为,2013年的中低功率LED芯片产品,在价格竞争激烈的LED球泡灯与LED灯管市场中,仍会是主要规格。
2013年LED终端产品渗透率目标与实际比例大增
从终端的LED照明市场观察,2011年受到地震带来的节电需求,大幅提升日本民众的节电意识,因此在LED产品上的认知与购买意愿都高于其他国家,加上LED价格大幅降低,促进日本当地的照明厂商都于2012年相当积极的发展LED照明产品,观察全球主要厂商发展LED产品来看,全球LED照明相较于传统照明产值,LED照明渗透率已达17.6%,然而日本照明厂商对于LED产品目标渗透率平均达30%~50%,部分厂商甚至也达到70%~90%水准。
虽然日本LED灯泡于2011年出货量倍增,主要由于节电意识提高,LED灯泡在普通家庭的普及时间提前。加上寿命比白炽灯泡长的LED若于家庭中,平均一周用电50小时,号称40,000小时寿命的LED灯,使用10年都不会出现更换需求。因此LEDinside预估日本市场2012年出货量仅微幅成长至29.5百万颗 (+2.6%YoY)。随之取代的是灯管、高附加价值灯具接棒2012下半年与2013年的市场发展。
从美国照明市场来看,2012年由各地方水电公司针对LED灯泡、灯管与灯具产品进行回扣(Rebate)方案,产品限定通过Energy Star或是DesignLight Consortium认证。透过回扣,消费者增加改造与更换新设备的动力,以提供更好的结果与舒适性,同时降低能源使用。自2012年起,LED商业照明供应厂商陆续增加,导致价格出现明显下跌,加上2012年商业建筑,包括办公大楼、商店、仓库与旅馆的面积与数量成长,同时也增加LED商业照明市场需求。另一方面,灯具设计联盟对于4英呎灯管订出规范与要求,以因应LED商业照明市场的兴起,或许美国有机会接替日本成为下一个LED照明的主要市场。
2012年上半年全中国的LED路灯标案进度不如预期,主要因为财政补贴政策未定而没有大量启动,加上欧债危机影响市场需求,使得以外销为主的LED照明厂商受到重创。然而展望2013年,由于由于三部委的财政补贴标案已经抵定,预计在2012年底至2013年将释放出16亿人民币金额来推广LED照明应用,以政府补贴30~50%的比例给得标厂商来计算,终将带动40亿人民币规模的LED照明市场需求。
新兴市场由于当地基础建设的匮乏,也是主要大厂如Philips或是中小型的照明厂商与LED厂商想要积极进入的一块新市场,工程照明与可携式照明搭配创能、储能设施兴起,以因应新兴市场人文与环境的需求。
国际大厂开始积极进军LED照明市场
LED照明营收市占率前十名厂商已经囊括了31%市占率,其余70%的LED照明市场,全球有上千家厂商分食,特别是灯具市场,因有各地厂商参与,因此竞争将比LED灯泡市场更为激烈。LED灯泡的价格一直是市场关注LED照明普及的重点数据,根据研究调查数据显示,取代40W白炙灯泡的LED灯泡产品价格以每季6%-8%速度稳定下滑,10美元的价格甜蜜点已比市场预估时间更早于2012年上半年即达到。
接下来取代60W白炙灯泡的LED灯泡因为总发光量较高,适合担任主照明之用,将跃为主流,在更积极的价格策略和产品规划下,预期价格甜蜜点将于2013年初即可达到。LEDinside表示,未来LED照明产业将呈两极化发展,LED与模组部分将走向标准化与规模化,LED系统灯具这个领域则朝客制化与在地发展为主。LEDinside也预期,拥有完整产业链资源与通路优势的LED大厂飞利浦,将吃下全球LED照明市场约一成市占率。