处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高清视频监控:优劣势分析与趋势展望

高清视频监控:优劣势分析与趋势展望
来源:安防监控网 时间:2012-10-26

    近年来,随着人们对安防视频监控需求的不断提高,安防监控产业得到快速发展。视频监控的应用已经从个别行业发展为大众市场的需求,从本地监控到跨区域、跨省的远程监控,从模拟视频监控发展到具有多重优势的IP视频监控。随着人们对图像清晰度的不断追求,高清监控已逐步成为行业的发展趋势。

    高清视频监控优势

    对于视频监控而言,图像清晰度无疑是关键的技术指标。图像越清晰,细节越明显,辨识效果才能更佳。其优势主要有以下几点:

    *以提供高分辨率图像获得更多的视频信息

    高清摄像机一般可以做到1280x960、1920x1080、2048x1536甚至2560x1920的分辨率,在同样的环境下,高清可以提供清晰细腻的图像,能够更好地捕捉细节,实现目标清晰可辨。

    *视频覆盖面更广

    在监控范围覆盖区域相同的条件下,一台百万像素网络摄像机可以替代原有的2或3台标清摄像机,甚至更多。对于广视角大范围监控密集型场所,如机场、交通、卡口、银行、周界等,只需部署少量的百万像素网络摄像机就可以达到以前的效果。

    *支持更高的帧率,图像流畅度高

    720p和1080i/1080p都可以支持60帧/秒,其图像流畅度比标清要高一倍。支持大屏显示,16:9宽屏显示,可以大大增强用户的观看体验。

    *高清晰画质为智能监控提供有利条件

    高清监控可以提供更多内容,更多细节的高清晰的画面,从而为智能监控的应用创造条件。

    高清视频监控三问题

    高清网络摄像机使图像清晰度有了质的飞跃,但是也给高清监控系统带来了一系列现实的问题。高清监控要解决的三大核心问题是:带宽问题、显示问题、存储问题。

    带宽问题:由于目前网络带宽有限,高清视频带来的高码率成为其的推广瓶颈。如何用尽可能低的码率传输尽可能高质量的视频是高清监控需要解决的首要问题。

    同时由于网络的异构性,不同的网络具有不同的信道特性,不同的用户享受到的网络带宽也不相同,甚至同一用户的带宽也可能是随时变化的。

    随着监控领域的发展,各种用户终端都有连接监控视频的需要,如局域网监控网络带宽较为理想,用户希望浏览高质量的视频;而手机监控领域由于带宽有限,用户更看重的是低码率下的视频流畅性。如何适应这些不同的带宽环境也是高清监控设备需要解决的问题。

    显示问题:相对于标清视频,高清视频的信息量大为丰富,相应的对解码显示性能要求也大大提高,如目前主流的PC机可以轻松实现8路D1标清视频的解码显示,但若前端是1080P高清视频,只能勉强解码显示1路。对于大型视频监控平台,若全部使用高清视频,服务器解码压力会很大。

    存储问题:图像分辨率的提升,必然会消耗更大的存储空间。

    以1920×1080@30帧视频为例,利用H264的编码算法,为保证清晰度,码流需保持在6Mbps以上,约为标清视频的4-8倍。在标清视频条件下,一台16路DVR内置8快2T硬盘即可满足长时间视频存储需求,而在高清监控中,这一时间将被大大缩短,即会带来存储成本的增加。

    高清视频监控道路趋势展望

    目前,高清视频监控在大众行业应用市场已经凸显,还会继续向行业应用和高端用户渗透。

    未来的安防系统,高清视频监控会和传统的模数系统相互融合,构建出一个和谐共存、互联互通的安防体系平台,满足用户多层次的应用。

    不同行业、不同场合对图像清晰度的要求不同,如在车水马龙的闹市区能否看清一个人的面部特征,看清楚车辆的牌照是很重要的;在高楼大厦的大厅内、拥挤喧闹的出入口、停车库的出入口、高速公路、体育场馆等场合,高清摄像机则能大大提升系统的应用价值,为城市治安的监督和管理起到积极的作用。

    但是,目前高清摄像机并不普及,只是刚刚开始,这需要加大市场的发展和推广高清摄像机力度,实现高清的目标,让用户看得更清、更远。

    目前智能交通中的卡口抓拍、超速抓拍、电子警察等绝大部分还是标清产品,各地逐步用高清产品替代标清产品。相关厂家正面临一次产品“大洗牌”,要求厂家能抓住这个契机,把智能交通做为重点扶持行业。

    无论是网络高清摄像机还是模拟高清摄像机,在未来安防市场中都会有用武之地,因此,希望在不久的将来,整个智能交通行业都会迈入真正的高清化、数字化。