处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

沃尔沃自动驾驶技术研发取得新进展

沃尔沃自动驾驶技术研发取得新进展
来源:互联网 时间:2012-10-25

    设想一下,当你启动汽车,加入到彼此相距不过数米的汽车队列中。几分钟后,你的双手就可以离开方向盘,看看杂志、接打电话或者看会儿电视,而你的汽车正在安全省油地自动行驶。这种只能在科幻电影里才能见到的场景,未来将成为现实。

    近年来,作为全世界安全汽车的制造厂商,沃尔沃汽车在主动安全技术研发领域不断创新,相继推出了城市安全系统、自适应巡航控制系统和行人探测系统等科技,不断向“零伤亡”目标迈进。而沃尔沃下一步战略则是在自动驾驶汽车领域加强研发,成为该领域的领导品牌。

自动驾驶领域潜力巨大

    日前,沃尔沃汽车公司调查了消费者对于自动驾驶车型的态度。研究显示,几乎半数的被调查者都愿意使用自驾驶车型;在年龄从18岁到37岁的驾驶员中,近半数的人肯定或可能购买完全自动驾驶车型。自动驾驶技术可以为驾驶员提供更多自由,在确保安全的情况下,车辆的自动驾驶技术可使驾驶员自由接打电话、发送短信或进行阅读。

    沃尔沃汽车公司驾驶员辅助技术负责人和产品特性经理Marcus Rothoff表示,“我们的目标是通过超乎常规的理念和先进技术,在自驾驶领域获得地位。确保自驾驶技术在公共道路上的可靠使用,从而提升顾客对自驾驶车型的信心。”

自动驾驶车型优势众多

    自动驾驶车型除了能够解放驾驶员以外,还有诸多无可比拟的优势。不仅能够减少50%的油耗,还可以通过改善交通流量,缩短行驶时间。而且通过搭配城市安全系统、行人探测系统、自适应巡航控制系统等科技,还有可能实现零事故和零伤亡。

    “在实现无事故愿景的过程中,车辆的自动反应非常重要。我们目前的自动制动、车道保持辅助和自适应巡航控制系统可以成为实现自驾驶的步。现在,我们正在逐步提升正常驾驶情况下的自驾驶程度,” Marcus Rothoff说。

环保型道路安全列队行车(SARTRE)项目研究完成

    欧洲环保型道路安全列队行车(SARTRE)项目重点研究在传统高速公路上实施道路列队行车(Road Train)的可行性,即在存在其它道路使用者的情况下,如何实现列队交通,并在长距离列队行车驾驶过程中解放驾驶员的可能性,目前该项目已成功结束。

    沃尔沃是参与该项目的汽车制造商。经过沃尔沃汽车公司以及其他合作伙伴的努力,SARTRE项目的研究非常成功。测试车队包括一辆由驾驶员操控的领头卡车,后面跟随一辆卡车和三辆沃尔沃轿车(S60、V60和XC60)。在行驶速度不超过90公里/小时的情况下,各车之间的距离不超过4米。“基本原则是后车重复领头车的动作,”沃尔沃汽车公司技术专家Erik Coelingh说,“为了实现这一目标,我们扩展了当前安全和支持系统中使用的摄像机、雷达和激光技术,包括自适应巡航控制系统、城市安全系统、车道保持辅助系统、盲点监测系统和停车辅助等先进技术。”

    除了解放驾驶员以外,SARTRE的研究还能为驾驶者带来诸多益处。根据车间距和车辆的大小,该项目能够为车主节约10%-20%的燃油消耗,在长时间行驶后效果是十分明显的。同时,由于行车过程由系统智能执行,避免了由于驾驶者疲劳等因素所产生的安全隐患,提供交通安全。沃尔沃汽车本身所搭载的先进通信技术,能够使车队中的各车之间互动非常迅速。另外,对于交通拥堵的状况也有很好的改善。由于车速变换的减少,使道路使用效率得到提升,从而让交通更加流畅。

    由于意识到在高速公路上实施道路列车技术并不仅仅是技术问题,该研究项目还在进行深入研究。“作为汽车安全方面的企业,沃尔沃汽车公司十分注重紧急情况下的安全措施,例如躲避障碍物或者突然刹车。我们相信,道路安全列队行车未来将存在巨大潜力,” Erik Coelingh说。