处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

工信部称将坚持技术中立原则 兼顾TDD/FDD系统用频需求

工信部称将坚持技术中立原则 兼顾TDD/FDD系统用频需求
来源:C114中国通信网 时间:2012-10-25

在日前举行的“2012年前三季度工业通信业发展情况新闻发布会”上,工业和信息化部通信发展司司长张峰表示,我国政府监管部门对无线通信频率进行了部分调整,规划兼顾了TDD、FDD系统的用频需求,体现了在频率规划中的技术中立原则。

在本月,工业和信息化部发布了TD-LTE频率规划,规划主要内容包括在2500MHz-2690MHz的190MHz的频率用于TD-LTE或后续演进技术。“这一次我们新增的是140MHz频率。2010年开展TD-LTE实验时,已先期规划了50M频率用于TD-LTE。现在我们整个2500-2690MHz的190M频段均确定用于TD-LTE。”张峰说。

针对于FDD频段划分,张峰表示,工信部调整了现已规划的2G及3G频率用于IMT系统。现在根据国际电联的规定2G、3G和4G以及今后新的移动通信技术,我们统称为IMT(国际移动通信系统)。我们通过调整已规划的2G和3G频率,明确了在1800MHz和2100MHz频段中未分配的两个60MHz,也就是2×60MHz,共120MHz用于FDD频率,同时也可以用于LTE-FDD以及其演进技术。

 

相关新闻:【更多新闻】

 

中国移动开通中西部个TD-LTE基站 成都率先迈入4G时代

 

TDD频谱规划确定 网络覆盖面临挑战

 

工信部出台IMT频率规划方案 D频段完全划拨TDD