处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

不仅仅是需求 聚焦监控领域高清智能化趋势

不仅仅是需求 聚焦监控领域高清智能化趋势
来源:天极网 时间:2012-10-25

随着社会经济的快速发展,安防行业的监控系统得到了广泛的普及和发展,尤其近几年随着房地产行业的兴起,以及平安城市的大规模兴建,带动了整个行业高速发展,国内市场以20%多的增长率在全球的安防市场遥遥。安防技术也从原始的纯模拟系统过度到前端模拟后端数字化的时代。而如今高清盛行,结合智能化应用更是趋势所在,既是需求也是创新。

市场需求,高清网络高速球大放异彩

众所周知,高清网络高速球之所以逐渐在市场上大放异彩,正是因为市场提出了对高清监控的诉求。而且,相比较于传统模拟的高速球,高清网络高速球具备高清晰的画面、更广阔的覆盖范围、易于扩展的性能、智能分析功能,能够满足市场上用户的高需求。

就分辨率而言,高清网络高速球的画面清晰度达到了质的飞跃,可以为用户提供更多的画面像素,呈现出更丰富的画面细节。与模拟和标清高速球相比,由于百万像素的高速球分辨率一般都在720p以上,避免了原来监控画面不是很清晰,甚至在一些地方存在模糊分辨不清楚的现象。

另外,值得关注的是,高清网络高速球通过增加智能分析功能还可以为用户提供及时和有效的监控服务,对于室外复杂环境下的定位、跟踪更为方便。在高清网络高速球比较典型智能分析技术包含了移动侦测、脸部识别等。

同时,在高清晰画质的基础上,可以结合脸部分析功能,配合到数据库的脸部数据的应用,一些关键场所如果发现抢劫事件可以更加迅速准确的进行追踪。或者是对商场、超市的顾客流动和物品进行数据分析,为管理者提供人流和商情的分析。

高清结合智能化,应用趋势不在话下

随着经济的发展,安防以及其它视频应用系统的技术也不断升级进步,许多大型的、高端的视频监控项目都选择了高清网络摄像机,智能高清网络摄像机技术是一个高度技术密集型的技术应用。

在视频分析技术发展下,产品逐渐集成化,出现智能前置与智能后置两种发展趋势,而智能前置是主要的趋势。从应用的场合来看,智能分析不仅用于安防监控,同时,也可以用于企业或行业的管理。例如车牌识别,和人脸识别,可以用于卡口、门禁控制,特定的人或车进出某个特定区域的统计。零售或业务处理的排队长度估计,办事大厅人员密度的估计,以及商场、或仓库的各时段、各区域顾客密度的统计等等,都可以让管理人员及时做出相应的管理调整。视频分析需要在常规的智能分析的基础上,针对特定的应用,甚至特定场合进行特别的开发,而这些针对特定应用的开发,从算法原理上,都会与通用的智能分析方法有根本的不同。

例如,在指定的位置上,监测是否有车辆通过,相当于地感线圈的功能,也被称为“虚拟线圈”,就不能用智能分析中跨线功能,其检测率是达不到地感线圈的要求。北京大学深圳研究生院开发的“虚拟线圈”技术,就是采用的基于特征的检测技术,经过在安徽铜陵等地进行的实况测试,达到甲方所期望的技术要求,并诞生了多项的专利技术,甚至包括了基础的图像处理的一些算法专利;再如北京大学深圳研究生院与香港生产力促进局合作开发的车载行人检测算法,采用了HOG和HAAR特征相结合,在快速移动和变化的背景下、完成对行人的准确检测与预警、并成功进行了车载实验,得到香港创新署的高度认可。

高清网络摄像机,作为智能分析平台的前端,两者的结合应用,使智能分析得到更加广泛的应用的和推广,同时也进一步促进高清网络摄像机的发展,成为网络摄像机相对于模拟摄像机的一个重要的优势。

结语

是创新改变了需求,还是需求赢得了市场?其实,部分企业早在几年前就已经看到安防数字化这一趋势,并致力于高清网络摄像机的研究与开发,逐渐引导行业高清智能网络摄像机发展趋势。现阶段,随着智能化技术的应用加入、多网合一、物联网等新技术的联合应用,监控系统将越来越成熟。

相关新闻:【更多新闻】

 

传三星LG计划明年上半年推出全高清智能手机

 

报告称移动视频即将出现爆发性增长

 

视频监控全面迈入无线网络时代