处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

飞思卡尔图像识别处理器 SCP2200系列采用APEX IP技术

飞思卡尔图像识别处理器 SCP2200系列采用APEX IP技术
来源:中国电子网 时间:2012-10-24

飞思卡尔半导体公司日前面向驾驶辅助系统市场推出了新系列图像识别处理器(ICPs)。SCP2200 系列采用CogniVue 的 APEX™ IP 技术,是汽车智能摄像机应用的理想之选。该系列,加上所附的资源库、以及硬件和软件开发套件向汽车制造商提供了一套综合工具,使其可以设计智能摄像机应用,帮助他们更迅速地将解决方案推向市场。

目前,汽车消费者需要更多娱乐资讯和安全特性,包括前置摄像头、后置摄像头及全景摄像机。并且,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)拟定强制要求,不久的将来,所有美国的客运车辆需采用后置摄像头技术。该条例欲解决车辆背后盲区带来的危险,据美国国家公路交通安全管理局估计,每年危险盲区会导致292人死亡、18,000人受伤。 欧洲新车评估计划(Euro NCAP)标准也越来越注重主动式行人安全。

汽车制造商在努力通过应用软件如车载摄像头,提高行人探测能力,提升车辆安全,但在这一过程中他们面临很多挑战。监管当局预计车载摄像头和监视屏每年将使汽车行业增加27亿美元或每车辆160美元或200美元的费用,这笔开销成为一个主要问题。 飞思卡尔的SCP2200 解决方案通过集成高密度内存将物料成本降至低,并使摄像机微型化。

飞思卡尔SCP2200系列的并行图像处理架构能够同时处理图像数据,这意味着,与竞争对手当前所提供的产品相比,它能够以较低的时钟频率实现高性能图像数据处理。 除了这种高性能外,它还具备飞思卡尔市场的功耗和成本效益优势。

飞思卡尔汽车微控制器副总裁 Ray Cornyn 表示:“飞思卡尔目前正在开发主流汽车市场更易采用的新的先进技术”, “SCP2200系列为智能汽车摄像机应用提供高集成、低成本的解决方案,同时还以超低功耗实现业界的性能。该技术使得智能摄像机技术成为大多数车辆市场可以采用的技术,从中获得极大的安全优势。”

CogniVue 公司的首席执行官 Simon Morris 表示:“CogniVue 很高兴能够与飞思卡尔在全套解决方案上开展合作,其中包括优化的工具箱和开发库,” “SCP2200还配套提供软硬件综合参考解决方案,加快尖端ADAS产品的开发。”

SCP2200 系列的成本、功耗和尺寸优势使其适用于所有汽车行业,并可确保显著提高行驶安全。

飞思卡尔始终注重向设计师提供综合软件和工具,使他们能够将其应用变成现实,在与CogniVue合作时,飞思卡尔还计划除提供SCP2200图像识别处理器外,还配套提供软件开发套件、参考设计解决方案和原型设计摄像机模块。这套综合解决方案除了提供低成本、低功耗SCP2200 处理器之外,还有助于节省客户的产品上市时间。