处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

奥地利微电子新款LED驱动及电源供给芯片在FPD上展示

奥地利微电子新款LED驱动及电源供给芯片在FPD上展示
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-26

奥地利微电子公司日前宣布推出LED电视驱动芯片及辅助产品系列。新品包括三款LED驱动芯片和一款新的LED电源供给芯片。这些新产品将与其他LED驱动芯片一起在日本横滨举行的FPD国际展览会中得以展示。奥地利微电子公司也将展示公司完整的环境光传感器、接近检测和应用于高清电视、平板电脑及移动设备产品的色彩传感器。

AS3822和AS3823两款LED驱动芯片分别拥有6通道及8通道,并完全兼容近推出的16 和12通道的AS3820以及AS3821 LED驱动器。这种兼容性能够使制造商使用相同的硬件设计和软件生产全系列的LED侧光式电视。该系列驱动芯片都采用奥地利微电子增强型数字功率反馈控制技术,可程度地降低能源消耗。此外,智能调光功能也可以进一步降低功耗,同时满足款3D电视的设计以及的图像质量的需求。

除了以上两款新的驱动芯片,新的16通道LED驱动芯片AS3810含有内部FET,是适用于直下式LED背光电视的第三代驱动芯片。它具有业界的通道至通道性能,以及优化大型直下式LED背光电视功耗所需的所有功能。多个芯片可以很容易地结合起来,实现丰富的动态调光效果,更进一步降低功耗,并支持图像对比度。全套驱动芯片产品系列符合所有电视架构的设计需要,的电流精度可确保光均匀度,并适用于的3D功能,还能降低系统成本。

所有这些驱动芯片都能完美匹配含升压控制器/降压转换器的新AS1390,该产品能优化LED电视背光灯电源供给。产品通过为微控制器或其他设备提供5 V/100 mA降压转换器的方式,为LED背光灯提供高功率恒定频率的增压控制器,优化高达90 V/3A。除了实现3D效果的特殊功能,AS1390还支持LED电视低功耗的需要,可节约超过95%的能源效率。AS1390的连续导通模式提供卓越的带宽和瞬态响应。产品还包含所有必需的安全功能,包括过电压、过电流和过温保护。

除了这一系列LED电视背光解决方案,的智能光传感器供应商TAOS的智能光感应器,也于近期加入奥地利微电子的产品序列中。这些产品都通过利用环境光传感器自动调整屏幕亮度适应周围的光线环境,进而实现进一步降低能耗的目标,并取得显著成效。

奥地利微电子面板灯光高级市场经理Markus Luidolt表示:“该系列全方位的集成电路解决方案使设计者能够实现电视的低功耗。合适的产品加上奥地利微电子强有力的技术支持,使我们成为满足电视低功耗需求的领导专家。而与电视技术领域的全球携手共事,也使奥地利微电子成为高清晰度、3D和特技效果的一流LED解决方案提供者。”

供货

AS3810、AS3822、AS3823和AS1390均已提供样片。