处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

谷歌新品预测:全新Nexus和Android系统

谷歌新品预测:全新Nexus和Android系统
来源:腾讯科技 时间:2012-10-24

谷歌(微博)将于10月29日在纽约召开Android新闻发布会。有消息称,将有多款Nexus产品将亮相本次大会。需要指出的是,苹果将于10月23日召开发布会,而微软的WP8发布会也已经锁定在10月29日,相信这三大科技巨头将在这个十月底掀起又一场科技盛宴的大幕。

大多数有关谷歌10月29日纽约发布会的内容此前已经经由多个渠道流传到了网络上,不过国外知名科技博客TNW撰稿人马特-布莱恩(Matt Brian)日前表示,自己已经对网络上流传的相关信息进行了证实,并透露经自己“确认”谷歌将在本次发布会上发布的产品包括有:

1. LG Nexus 4手机。该产品的外观和规格同此前网上流传的一致。该机将搭载1.5GHz 4核高通处理器,配备4.7 英寸屏幕,分辨率为768x1280,内置2GB RAM和16GB存储空间,800万像素后置摄像头和130万像素前置摄像头,并将预装Android 4.2系统。

2. 此前曾在第三方零售商流传出的32GB版本Nexus 7平板电脑。值得一提的是,32GB版本的Nexus 7平板电脑将比旧款多配备了蜂窝网络连接功能,而现有Nexus 7平板仅能通过Wifi进行连接。

3. 一款全新的10英寸三星Nexus平板电脑。据悉,将被命名为“Nexus 10”的三星Nexus平板电脑将搭载一块10英寸显示屏,像素密度为300ppi,高于苹果New iPad 264ppi的像素密度。

4. 谷歌将发布全新的Android操作系统版本。该版本将允许用户在平板电脑上创建不同的个人账户供多人使用。