处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

墨西哥强制性LED技术法规发布

墨西哥强制性LED技术法规发布
来源:21IC 时间:2012-10-22

日前, 墨西哥 能源部发布了一项 强制性 技术法规NOM-030-ENER-2012,就普通 照明 用途发光二极管(LED)灯泡建立了新的低能效标准、测试程序、取样、合格评定和标签要求。

该标准将要求A、BT、P、PS和T类型集成全方位LED灯泡以及未声明形状的LED灯泡必须符合50lm/W至55lm/W的低照明强度(能源部初提出的低照明强度为50lm/W至60lm/W);BA、C、CA、F和G类型的集成全方位LED灯泡必须符合40lm/W的低照明强度;对于AR11、BR、ER、MR、PAR和R类型的定向LED灯泡,若灯泡直径不大于6.35厘米,必须符合40lm/W的低照明强度,直径超过6.35厘米的灯泡低照明强度则为45lm/W。

该标准要求,定向和集成全方位LED灯泡的总光通量(Luminous flux)测量值不得小于产品标记上标准值的90%。使用寿命不小于1.5万小时的灯泡持续负载光通量低为83.2%,而使用寿命大于等于5万小时灯泡的持续负载光通量为95.8%。除此之外,LED灯泡必须符合2700至6500的相关色温值,还应符合许多其它规定和测试程序,包括耐温差测试和开合测试。

此外,标准要求LED灯泡标注产品名称、品牌、销售商信息或某些电子信息(如常规输入电压、电频、功率和电流),以及日期或确定制造日期的代码。包装必须包括如原产地、国内制造商或进口商的名称和地址、某些电子规格信息、灯泡类型和光源的空间分布等信息。

墨西哥能源部发布了强制性技术法规,为墨西哥的LED照明市场给出了规范。我国的LED照明规范标准仍然处于空白状态,也使得我国的LED市场混乱无序,行业依靠价格战来争夺市场,也产生了诸多问题。现期我国可以参照美国和墨西哥等国的LED照明规范及标准,参照我国的产业现状来制定标准,促进我国LED行业和照明市场的发展。