常规面板价格下滑
高性能大尺寸抢市
只是终端市场需求不佳,加上大陆京东方、华星等面板厂以低价促销32、40、42吋常规面板,于此影响下,2013年全球大尺寸主流常规面板价格小幅下滑机会相当高。
在出货量提升有限,且全年价格呈现持平或小幅下跌,拓墣预估2013年全球大尺寸面板产值将仅较2012年成长约2.5%。
目前大尺寸TFT-LCD技术日趋成熟,过去只用在高价位商品的高阶技术与产品也已发展一段时间。随着大陆面板厂产能大幅开出,并低价抢夺常规面板市场,台湾与韩国面板厂正逐步感受市场被侵蚀的压力,为提升产品竞争力,将高阶技术下放至中价位商品已是势在必行。预料2013年高性能大尺寸面板将是台、韩系面板厂的主打产品,将销售更多超高解析度、3D、窄边框、4K×2K解析度等高性能笔电、电视所使用之面板,而特殊尺寸与60吋以上的超大尺寸也是电视面板发展重点。
值得一提的是,AMOLED电视是近期较受瞩目的大尺寸面板技术,目前仅SamsungDisplay与LGDisplay投入研发并导入量产。
由于2013年AMOLED电视制程发展,仍将因重重困难而无法达到高量产良率,以致产量稀少且售价偏高,在电视市场占有率几近于零,短期并不会撼动TFT-LCD在电视领域的主流地位。
行动通讯高烧不退
中小尺寸前景火红
而消费电子产品市场,包括智慧型手机、平板电脑、数位相机与其他应用产品均往高规低价趋势发展。品牌大厂与终端组装厂为维持产品获利空间及提高市占率,纷纷将降低成本压力转嫁至上游零组件供应商,占材料成本比重较高的显示器元件首当其冲,包括较昂贵的投射电容式触控模组。
且品牌大厂及消费市场对于显示面板规格要求提高,面板尺寸必须放大并具备广视角、高解析度及触控等功能,平均销售价格也得以提高。这些因素都促使TFT面板厂将高世代产线转换为生产高附加价值、高阶规格的中小尺寸面板,以提高获利与去化过剩TFT面板产能。由此可见,高成长的中小尺寸面板市场,已成为全球TFT面板厂竞逐的战场。
因此,2012年中小尺寸面板出货量预估将超过25亿片,年成长率约8%,出货产值约315亿美元,年成长约12%,主要应用于手机、数位相机、车用卫星导航装置、电子阅读器与平板电脑等产品。有鉴于行动通讯热潮未退,预期中小尺寸面板出货量势必再攀高,2013年中小尺寸面板出货产值可望成长至345亿美元。
受到大尺寸TFT-LCD面板市场供过于求而价跌,以及中小尺寸TFT-LCD面板与AMOLED面板具有较大市场潜力的影响下,2013年日、韩系面板大厂将持续积极投入高阶规格显示面板的技术开发及投产。
可挠式AMOLED潜力大
日韩厂商积极竞逐
例如,SamsungDisplay的AMOLED技术虽已大幅超越所有竞争对手,且囊括大多数AMOLED面板市场。但为了摆脱TFT-LCD面板日益精进的技术追赶,以及市场价格低廉的激烈竞争,SamsungDisplay近日更发表名为「Youm」的新一代可挠式AMOLED面板技术,强调其不可破(Unbreakable)的特性,并将赴美申请专利。只是目前可挠式AMOLED面板解析度仅约200ppi左右,碍于材料与制程技术尚未成熟,Youm可挠式AMOLED面板规格仍无法与较成熟的高解析度SuperAMOLEDPlus面板相比。此外,SamsungDisplay还积极加速可挠式AMOLED生产线的投产进度,宣称即将出货可挠式AMOLED面板予Samsung智慧型手机采用。SamsungDisplay动作频频,让LGDisplay深感威胁。为此,LGDisplay在韩国坡州成立其首座专门研究次世代面板技术的研发中心,估计约2,500名员工在2012年5月底前转往此座研发中心工作,并投资约2,000亿韩圜建置一条3.5代线可挠式AMOLED生产线。同一集团的LGChem也计画于近期推出具可挠性、可透视性的OLED。韩国两大面板厂虽在可挠式AMOLED技术较劲,但到底鹿死谁手仍尚未定局。
内嵌式触控强强滚
触控产业重新洗牌
此外,自代iPhone上市以来,原本由专业触控模组厂主导的触控产业生态,在TFT面板厂积极投入创新触控技术开发之下,逐渐改变为由IT品牌大厂与TFT面板厂主导的生态。以智慧型手机为例,在要求产品轻薄化趋势,触控面板与显示面板首当其冲,成为被要求进一步轻薄化的两大零组件。而为进一步简化触控显示面板模组结构,包括Apple与Samsung皆已积极进行内嵌式触控萤幕技术开发,并分别导入其旗下的手机产品如iPhone5与Galaxy系列。
例如Samsung Galaxy S Ⅱ所的SuperAMOLEDPlus,可谓是先大量出货上市的On-Cell式触控萤幕。这种技术是将触控感测器制作在AMOLED面板的封装玻璃上,可省略1片ITO玻璃基板,以及减少一道贴合制程。而Apple推出的iPhone5也终于改采自主设计开发的In-Cell式触控技术,希望借此达到轻薄化及差异化,以对抗Samsung旗舰机种GalaxySⅢ。
除了Apple和Samsung,未来其他品牌大厂势必想跟进整合及主导关键零组件设计、开发与生产。不过,随着Apple的In-Cell式触控面板技术已商品化上市,不仅将对其他TFT面板厂与品牌大厂造成威胁,也将为2013年全球触控产业生态带来不一样的新局面。