处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

导热塑料散热器+非隔离驱动将成为LED球泡灯未来趋势

导热塑料散热器+非隔离驱动将成为LED球泡灯未来趋势
来源:我爱方案网 时间:2012-10-20

【导读】:现有的球泡灯散热器材质主要有三种:铝、陶瓷和导热塑料。铝散热器是目前市场主要采用的散热器形式,但是铝散热器必须配合隔离式驱动 电源 。而隔离电源相对非隔离电源价格高光效低,灯具厂开始采用陶瓷和导热塑料散热器,而陶瓷的重量缺点很明显,似乎导热塑料散热器会成为主要趋势。

LED在球泡灯上的应用已经十分广泛,但如何用低的成本,设计出性能优越、可靠性好的球泡灯产品,是每个LED企业面临的挑战。本文由艾瑞电子亚太区照明应用经理介绍LED球泡灯的技术发展方向及解决方案:导热塑料散热器配合非隔离驱动的LED球泡灯整体解决方案。


能源价格的持续上涨以及各国对于传统白炽灯销售禁令的陆续生效,使得LED照明迎来了投资发展的高潮。特别是由于去年的日本地震,导致了亚洲LED市场的爆发。

由于LED的长寿命特性,虽然大家一致认为集成一体化的LED灯具将是市场发展的趋势。但由于常规白炽灯在数量上占整个灯具应用的一半还多,因此可以预见在未来的3到5年的时间里,采用传统白炽灯的E14,E26,E27,B22等接口开发的LED替换灯仍然将占有市场的一席之地。

从市场的趋势来看,球泡灯将会朝更便宜的价格,更高的光效、更高的可靠性和安全方向发展。

根据麦肯锡的市场研究报告《Lighting the Way》,LED球泡灯价格以每个季度9%左右的速度下跌。可以预见主流企业的450lm球泡灯的市场价格将会很快降到50元以内。而这个价格也是业内认为全面启动民用市场的价格节点。

美国能源之星要求LED球泡灯的小光效不能低于50lm/W(<10W),长期要求为70lm/W。目前市场上正规厂家的绝大多数产品光效普遍在在70lm/W左右。

安全性和可靠性是LED的生命。但由于LED市场缺乏有效的规范和监管,每个企业的LED灯具的安全性和可靠性参差不齐。市场厂充斥着很多劣质球泡灯。

广东省质量技术监督局在今年8月21日通报自镇流LED灯产品质量省级专项监督抽查结果,在7个地市21家企业生产的LED灯产品共23批次,产品不合格率为73.9 %。

盲目的拼价格却忽视产品质量是导致如此高的产品不良率的根本原因。如何用低的成本,设计出性能优越、可靠性好的球泡灯产品,是每个LED设计师面临的挑战。

现有技术路线和发展趋势

1、导热塑料散热器+非隔离驱动成为市场发展的趋势

现有的球泡灯散热器材质主要有三种:铝、陶瓷和导热塑料。而铝又有压铸铝和挤压铝两种散热器。铝散热器是目前市场主要采用的散热器形式。

使用铝散热器必须配合隔离式驱动电源,并小心设计绝缘防护、安全间距以满足安规要求。相对于非隔离式驱动电源,隔离式驱动电源效率要低5%~10%,而价格却要贵5元左右,而且生产工艺也相对复杂。导致整灯成本高而光效降低。因此,越来越多的灯具厂采用陶瓷和导热塑料散热器的球泡灯解决方案。而陶瓷散热器相比塑料散热器而言,存在重量较大、批次的导热性能差异大、易碎等缺点。因此导热塑料散热器将会是球泡灯市场发展的主要趋势。

艾睿电子的导热塑料散热器,拥有多项专利技术,具有散热性能好、重量轻、绝缘性能好、阻燃(符合UL 94V0),可低温成型等优点。可以根据客户的设计定制。已经被包括Osram,阳光照明等许多客户所采用。

这三种材料各有优缺点。总结如下