处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

拓目科技推出基于DVI接口的计算机屏幕录传设备

拓目科技推出基于DVI接口的计算机屏幕录传设备
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-25

致力于提供高速图像、图形、视频信号处理解决方案的北京拓目科技有限公司(Beijing Topmoo Technology Co., Ltd)日前宣布已经推出其计算机屏幕录制传输产品线产品,基于DVI接口的计算机屏幕录传设备TML-H331。

TML-H331依然采用TML系列产品的高性能FPGA+DSP+ARM架构,实现视频的高速采集,压缩,存储,传输,支持丰富的网络协议栈,有适合专网实时视频传输的RTSP协议,有适合互联网实时视频传输的RTMP协议,有适合广播电视网实时视频传输的TS协议。

计算机屏幕录传设备目前在各行业获得了广泛的应用,在拓目科技推出计算机屏幕录传设备之前,业内大都采用软件压缩传输的方法,软件录传的常见问题如下:

●占用较高CPU资源

如果原计算机运行的软件比较消耗CPU资源的话,运行截屏软件后,CPU资源占用率会上升,会影响原计算机软件的运行。

●占用显卡硬件资源

如果原计算机运行的软件属于视频类的应用软件,在计算机上运行截屏软件,则会和原计算机上运行的软件抢占显卡硬件资源。

拓目科技的计算机屏幕录传设备采用完全独立于PC的硬件录传模式,保证了原PC软件的稳定工作,在医疗,广电,教育等领域获得了广泛的应用。

医院手术室示教监控和医用影像的技术含量较高,需要极高的清晰度和色彩还原性,TML-H331计算机屏幕录传设备采用先进的H.264数字视频编码技术,某知名骨科医院手术室采用拓目科技的TML-H系列产品,可以将手术室中,手术导航设备,内窥镜成像系统等成像设备的显示信息以近无损的方式录制下来,并且实时的传输到专家会诊会议室,为医生提供及时的病患信息,存储下来的视频还可供学员点播回放和医疗纠纷取证。

拓目科技与国家体育总局体育彩票管理中心合作,推出幸运赛车视频彩票网络直播玩法,使用计算机生成随机赛车视频,并通过TML-H331网络直播机将赛车视频在互联网上进行直播。这一玩法突破了传统视频彩票必须依赖广电行业进行推广的局限使得传统的彩票行业与视频网络直播有机结合在一起,提高了彩民的参与热情和游戏的娱乐性,深受广大彩民的欢迎。

TML-H331采用12V电源适配器供电, TML-H331集成度非常高,产品体积仅为130mm x 215mm x 45mm,如上图所示。TML-H331现已进入大批量生产阶段并随时接受客户试用申请与订货。