处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

频谱增长无法满足流量需求 Small Cell是大势所趋

频谱增长无法满足流量需求 Small Cell是大势所趋
来源:飞象网 时间:2012-10-18

在“2012中国Small Cell高峰会议”上,中国电信上海研究院移动宽带互联网部融合接入产品线经理周峰表示,在移动互联网数据业务不断增长的情况下,频谱效率增长无法满足流量的爆发式增长,Small Cell是满足流量需求的大势所趋。

据Cisco预测,2016年的移动流量将是2011年的66倍,年增长率达78%。“无线频谱效率的提升难以满足流量增长的预期。”周峰说,“基站小型化是从容量上能够满足流量增长需求的直观有效的手段,因此成为热点趋势。”

Small Cell主要应用于家庭、企业、都市、农村等场景,用来提升网络容量和覆盖能力,为用户在家庭或企业保持移动网络和业务体验的一致性,同时还催生一系列结合Small Cell的新兴业务。例如,虚拟家庭电话号码,所有家庭成员的手机都可以接听;用手机等移动终端来控制TV等设备;远程控制空调、冰箱等家庭设备以及通知小孩老人返回或是离开家庭的信息等等。

在资费方面,周峰指出可以充分发挥Small Cell业务成本低于宏蜂窝网络的优势,通过准入控制机制,对特定用户在特定Small Cell下接入,给予资费优惠,采用和宽带套餐捆绑营销、组合定价等方式增加客户粘性。

据Small Cell Forum数据显示,截止2012年季度,全球共有23个国家39个运营商开展了Femtocell业务经营。

 

相关新闻:【更多新闻】

GSMA欢迎台湾采用亚太电信组织频带计划

省频谱:有限频谱承载无限流量

FCC将制定广播电视频谱拍卖新规

印度拟11月举行800MHz和1800MHz频谱拍卖大会