处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

主要厂商营业收入不佳 DRAM市场显现疲态

主要厂商营业收入不佳 DRAM市场显现疲态
来源:EEWORLD 时间:2012-10-18

据IHS iSuppli公司的 DRAM市场 简报,DRAM市场显露疲弱迹象,不仅业内的一家关键厂商营业收入下降,而且较小型厂商的营业收入集体下滑,他们都面临PC市场疲软的同样问题。

9月27日,美国美光宣布旗下的DRAM So¬lutions Group第四财季利润下降9.7%至6.77亿美元。美光的第四财季与日历年的第三季度非常相近。第三财季美光的DRAM营业收入增长23.4%至7.5亿美元,如图2所示。美光第四财季出货量环比下降9%,价格基本保持不变。

美光的业绩是否显示同期的DRAM产业处境差不多?五家台湾DRAM供应商的营业收入数据显示,出现季度亏损的不只有美光一家。台湾DRAM产业的数据显示,日历年第三季度台湾厂商的营业收入同样下降。实际上,台湾厂商的总体下降幅度更大,合计营业收入从290亿台币下降到250亿台币(约合8.5亿美元),降幅达14%。

这些台湾厂商的各自规模都小于美光。美国美光在DRAM产业中总体排名第四,韩国三星电子与SK Hynix Semiconductor分别排名和第二,日本尔必达排名第四。这些台湾DRAM供应商包括南亚科技、华亚科技、茂德、华邦电子和钰创。

在这些台湾厂商中,南亚营业收入降幅,尽管其营业收入也是其中的。7月南亚营业收入下滑21%,8月再度下降18%,与其5月份34亿台币(1.2亿美元)的营业收入相比,累计下降达38%。日历年第三季度对于南亚来说可能也成问题。南亚是台湾的DRAM厂商,全球排名第五。

美光认为DRAM营业收入下降的主要原因是PC市场萎靡不振。尤其是PC销售低迷,压制了DRAM需求,进而打击DRAM价格。PC向来是DRAM的应用领域,但全球经济形势不佳,而且消费者越来越青睐智能电话和平板电脑等更加灵巧的产品,导致PC销量持续下滑。同时,英特尔倡导的超级本并没有像初预期的那样在市场推开,销售情况不够亮丽。

对于PC出货量的预测普遍较低,因此DRAM市场未来几个季度的形势可能依然黯淡。但是长期来看,仍预期PC出货量将会增长,这为DRAM生产商带来希望,前景终将改善。

即便如此,对于未来的期望还是应该有所收敛。虽然DRAM仍然是电子产业中绝对关键的元件,但DRAM产业是围绕PC建立起来的。由于PC在消费者心中的地位已经大不如前,DRAM产业应该调整生产,适应这种变化。如果不这么做,只会导致DRAM持续供应过剩,进一步打击整个产业。