处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

奥乐科技再度推出OK300系列键盘加密控制芯片

奥乐科技再度推出OK300系列键盘加密控制芯片
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-24

位于新竹的奥乐科技为了满足客户端对加密键盘的需求,继OK100与OK103之后,再度推出OK300系列键盘加密控制芯片,此系列控制芯片可以分别用在USB有线键盘、2.4G RF无线键盘及蓝牙无线键盘上,让PC系统商或键盘制造商将各式标准键盘改成加密键盘。OK300系列键盘加密控制器不仅包含OK100系列原有的硬件加密器(Cipher),更将完整的键盘控制MCU整合到IC内部,同时采用奥乐科技自行研发的极精简、高效率CPU做为控制器的核心,可以做到高安全性、实用性与低成本的键盘加密保护方案。

 

因为个人计算机软、硬件先天上的限制,让计算机骇客有机会利用木马程序在计算机中植入键盘侧录软件,使用者透过键盘所输入的按键资料很容易被骇客盗取。而这些骇客的键盘侧录无孔不入令人无所适从,因为如果盗取的帐号、密码等资料是有价值的,例如:网络游戏中的宝物,网络银行的存款、信用卡号码等,就很可能造成使用者的实际损失。尤其各国推展的云端产业,许多信息放置在远程服务器,而存取的条件就是透过键盘输入帐号与密码,因此键盘已经是一个重要的资安设备。奥乐科技目前开发出的云端加密键盘控制器正符合这项潮流,可以协助将传统PC键盘变成加密键盘,让使用者不必担心键盘敲入的帐号与密码被劫录,它是透过硬件与软件的加密整合技术,主动防治网络骇客或键盘侧录软件等的恶意盗取个人信息。目前OK300系列键盘加密控制器已经通过50种以上的键盘记录软件(Keylogger)的测试,都没有发生被侧录的情况,同时IC内部的AES算法核心已经通过美国国家标准技术机构(NIST)的密码演算验证程序(CAVP)认证。

 

型号:

OK301: 用于USB有线键盘、数字键盘

OK305: 用于2.4G蓝牙无线键盘

OK302/OK303: 用于2.4G RF无线键盘