处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

澳柯玛自动售货机USB数据下载技术投入应用

澳柯玛自动售货机USB数据下载技术投入应用
来源:商都网 时间:2012-10-10

近年来,澳柯玛自动售货机公司大力开展技术创新,不断实现技术升级,率先将USB数据下载功能应用在自动售货机上,运营商只需将U盘插到自动售货机上的USB下载模块,即可通过遥控器操作将销售数据下载到U盘里,每次操作只需半分钟,能实现运营的日清日结。

USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”,是一种用在PC领域的新型接口技术,传输速度达到480Mbps。随着USB接口的不断推广,越来越多设备都采用USB设备进行通讯,自动售货机上采用USB下载技术势在必行。

MDB是售货机行业里通用的标准协议,主控系统采用该协议与下级各种从设备进行数据传输。而U盘采用的USB通讯协议,与主控系统无法通过MDB协议进行对话,这就要求USB下载模块将MDB协议转换成USB协议,该模块连接在主控系统与U盘之间。运营商通过遥控器操作进行下载,主控将销售数据传输到USB下载模块中,然后USB下载模块将销售数据以文档的形式保存到U盘中,该过程只需20多秒钟。下载完成后,可通过电脑查看U盘里的销售数据,并进行分析和统计。

USB终端下载方式与传统笔记方式相比,将给运营商极大的减少人力、物力、财力的支出,并且在电脑上可以方便灵活地处理销售数据,并加以分析对比,更加容易的比较出不同地区,不同机器、不同商品的售卖情况,给运营商带来更多的收益。