处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

华工AMOLED显示技术取得重大突破

华工AMOLED显示技术取得重大突破
来源:中华显示网 时间:2012-10-10

AMOLED被称为下一代显示技术,具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点,目前已在高端智能手机上应用。笔者近日从华南理工大学获悉,该校与广州新视界光电科技有限公司联合自主研发的AMOLED显示屏技术取得重大突破,在国内率先成功开发出基于金属氧化物TFT背板技术的全彩色AMOLED显示屏,并实现了集成触摸屏技术的触摸式AMOLED显示屏和基于透明电极技术的透明AMOLED显示屏,整体技术实力达到国际先进水平。

当前,中小尺寸AMOLED显示屏在智能手机、平板电脑等便携式产品上获得了成功,其应用正逐渐向大尺寸显示产品(例如电视)扩展。金属氧化物TFT背板技术不同于目前主流的低温多晶硅(LTPS)TFT技术。金属氧化物TFT技术的迁移率适中、制作工艺简单、大面积均匀性好、制造成本较低,容易适应大尺寸AMOLED显示的需求,另外,金属氧化物TFT制程可与非晶硅TFT的制程兼容,因此近年来金属氧化物TFT技术备受业界关注,被认为是有希望用于大尺寸AMOLED显示屏驱动面板的技术。

华工和新视界公司联合开发的小尺寸AMOLED显示屏,具有成本低、功耗低、视角宽等优势,可以用于手机、GPS导航等便携式移动设备。华南理工大学对外展示了采用透明电极技术的透明AMOLED显示屏,该透明AMOLED显示屏在关闭状态下的透明度可达30%,高于业界普遍认可的透明标准(25%)。

据了解,透明AMOLED显示屏技术在国际上属于高端显示技术,目前还没有厂家可以实现规模量产,只有三星和LG两家公司展示过样品。新视界公司致力于AMOLED显示新技术的开发,在国内首次开发出透明AMOLED显示屏,标志着我国在透明显示屏领域的技术实力迈上了新的台阶。