处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

LTE技术成主流 专利垄断格局恐难再现

LTE技术成主流 专利垄断格局恐难再现
来源:中国电子网 时间:2012-10-08

无线通信的发展极大的提高了通信速度,从2G、3G、LTE的三级跳加速趋势日益显著,LTE演进的未来视为3G向4G演进的主流技术。

编者:全球运营商掀起LTE热潮,随着中国国内TD-LTE技术的成熟,市场竟争也将加剧。主要有以下几点原因,一是国外FDD-LTE成功广泛应用,LTE将无线通信的传输推向另一个阶段;二是政府对LTE牌照颁发,引发了设备商竟争的热潮;三是十二规划中国将拿出2万亿来保障LTE相关产业的快速发展;四是LTE技术在数据终端和智能手机领域的越来越趋向于成熟。

全球有301家运营商正在大力部署LTE项目,其中242张商用LTE网络正在81个国家和地区部署、商用或规划中。另有14个国家和地区的59家运营商正进行LTE试用、测试LTE、研究。

TD-LTE 即 Time Division Long Term Evolution(分时长期演进),是由阿尔卡特-朗讯、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、中兴通讯、中国移动等业者,所共同开发的第四代(4G)移动通信技术与标准。主要分为TDD版本FDD版本,目前全球运营商主要支持的是FDD制式,但TDD制式也被越来越多的国家所接受,已在巴西、日本、波兰和沙特阿拉伯等地区实现正式商用。美国运营商Verzion是世界上首个部署LTE网络的无线运营商,于2010年下半年就开始提供LTE移动数据服务,随后,包括AT&T,NTT DoCoMo等也先后宣布将于2010年开始LTE网络的部署和试验。LTE项目同时也是中国“十二五”规划中提到的七大战略新兴产业之一,在“十二五”期间,中国将拿出2万亿来保障相关产业的快速发展。

国际FDD-LTE目前虽占据主流,中国国内市场走非主流路线采用LTE的TDD版本,成长亦十分快速。中国移动已在杭州等地陆续推出试验网,而在香港也正式推出了4G LTE服务。由于中移动主推的3G标准TD-SCDMA在中国以外的区域并没有取得很好的发展,因此整个产业的投入与产出目前都未成正比。但是TD-SCDMA从客观上推动了TD-LTE在全球市场的发展。

Marvell移动产品市场总监张路博士表示,目前LTE的具体商用爆发时间还很难预测,但是三五年之后一定是LTE的天下。“在明年的量可能还是TD-SCDMA会居高,LTE即使有拿牌照,会上,也不会一下子量上得那么快,所以早也得到2014年。

由于LTE有多个频段可用,中国TD-LTE的频段也在变化中,这对芯片、终端企业的产品研发带来了很大挑战,联芯科技副总裁刘积堂说,“芯片不是想加一个频段就能马上实现的,开发芯片需要12月~16月的周期,现在很多时候需求会突然提出,而且两三个月之后就要产品,这是非常大的挑战。”

瑞萨通信技术有限公司战略市场及传讯部总监David Mcternan同意未来几年,LTE将成为市场的主流,并且在接下来的3到5年内将呈现数十倍的加速度增长。“

GCT中国区销售总经理陈德义表示:“GCT的LTE已经被多家运营商商用,目前已经累计出货达500万颗,GCT将在明年初左右推出整合了TDD LTE和FDD LTE的单芯片方案。届时,该方案也将被中国手机设计公司采用。”

高通大中华区产品副总裁颜辰巍对此表示,高通的MDM9x00系列产品是业界首个3G/LTE多模单芯片解决方案,同时支持FDD和TDD模式,该系列芯片可以使运营商在保留对其现有3G网络后向兼容能力的同时,无缝升级到未来的LTE服务。

“当今的无线市场需要多模的设备,能够保证用户时时刻刻都能接入互联网。为了满足消费者‘无处不在的连接’这一需求,意法·爱立信提供了ThorM LTE FDD/TDD modem方案。”

日前与母公司完成重组的意法·爱立信(STE)也透露了其LTE产品路线。中国厂商大唐、中兴、华为等都有不少相关专利,均拥有自己的话语权。据了解,中兴通讯在上述技术领域均具地位,并在相关专利申请上积极布局,截止目前,中兴通讯已向LTE-A领域3GPPRAN工作组贡献约550篇提案。在LTE的核心专利上,中兴所占专利已超过5%。

 

相关新闻:【更多新闻】

高通推全模芯片 兼容TD-LTE模式

中国移动明确TD-LTE频谱选择采用D频段

TD-LTE频谱规划预计将在10月出台

于生多:完善TD-SCDMA网络有利于TD-LTE发展