处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔上半年占智能手机芯片市场0.2%

英特尔上半年占智能手机芯片市场0.2%
来源:搜狐IT 时间:2012-10-08
北京时间10月6日消息, 英特尔 进入 智能手机 市场初见成效。今年至今,已经有6款采用英特尔Atom X86芯片的手机问世,包括摩托罗拉移动推出的Razr i。还有一些英特尔芯片的手机,要么是采用运营商品牌推出的,要么就是面向欧洲和亚洲市场的。
英特尔的智能手机还没有进入美国市场,可能的一个原因是它的芯片不支持LTE/4G网络。英特尔曾表示,今年明年会推出产品支持LTE。
根据Strategy Analytics的报告,在智能手机芯片市场,2012年上半年,英特尔只占0.2%的出货份额;主导者高通占了上半年营收的48%。高通的Snapdragon芯片MSM8960相当成功。
分析师在报告中说:“公司的高端LTE Snapdragon处理器MSM8960吸引了许多制造商,它被用在许多国际一线智能手机的LTE旗舰机型中。高通一惯的调制解调器优势也帮助公司在竞争中保持。”已经有一些手机采用MSM8960芯片,包括摩托罗拉移动的Droid Razr M、Droid Razr HD、Razr Maxx HD;三星的一些机型,如Galaxy SIII;HTC的One XL、HTC Evo 4G LTE。一些即将上市的Windows Phone手机也采用高通的芯片,比如三星Ativ S、诺基亚Lumia 920和820。
高通之后,的智能手机芯片制造商分别为三星、联发科、博通和德仪。整个市场呈现增长态势,2012年上半年增长61%,达55亿美元。
台湾联发科同比增长13倍,排在第三,主要拜中低端智能手机增长所赐。博通所以成为第四,主要是因为进入了三星低端Android手机中。
2012年上半年,全球智能手机应用处理器市场同比增长61%,规模达55亿美元,高通占了营收的48%。