处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

一”芯“定高低 剖析一体化摄像机市场

一”芯“定高低 剖析一体化摄像机市场
来源:中国安防行业网 时间:2012-09-30

经过数十年的发展,一体化摄像机打破了国外产品独霸市场的局面,越来越低的价格吸引了人们的目光。现在,一体化摄像机以传统摄像机无法比拟的独特性成为CCTV的新宠。然而,一体化摄像机本身也存在着一定的技术难题,在”芯“定一切的一体化时代,一条化摄像机的市场状况如何?

由于一体化摄像机很好地将镜头与机身做了完善的整合,使得一体机在体积上就有了很大的优势,因此可以通过在机器上本地或是远程控制的方式对镜头进行变倍的调节,也因为其内部的控制电路可以直接与镜头进行控制,因此镜头可以对拍摄物进行对焦的动作,如此一来,便大幅简化了摄像机的安装与使用过程,因此逐渐受到用户的喜爱。

一体化摄像机技术剖解

一、了解一体化摄像机

国内厂商努力正寻找突破口打造国产品牌与国外产品一争高下,但技术上依然存在难题。一体化摄像机有几种不同的理解,有的指半球型一体机、快速球型一体机、结合云台的一体化摄像机和镜头内建的一体机。严格来说,快速球型摄像机、半球型摄像机与一般的一体机不是一个概念,但所用摄像机技术是一样的,因而一般也会将其归为一体化范畴。现在通常所说的一体化摄像机应专指镜头内建、可自动聚焦的一体化摄像机,也是本专题所要详细呈述的一类产品。

一体化摄像机现在专指可自动聚焦、镜头内建的摄像机,其技术从家用摄像机技术发展而来,与传统摄像机相比,一体化摄像机体积小巧、美观,安装、使用方便,监控范围广、性价比高,在成功应用于教育行业视频展示台之后,正对安防产业监控系统形成新一轮的冲击。

一体化摄像机与传统摄像机相比,一体机体积小巧、美观,在安装方面具有优势,比较方便,其 电源 、视频、控制信号均有直接插口,不似传统摄像机有麻烦的连线。一体机成像系统(镜头)、CCD、DSP技术专利均被国际知名大厂所掌握,相对传统摄像机来说,一体机质量可以得到较好的控制。同时,一体化摄像机监控范围广、性价比高。传统摄像机定位系统不够灵活,多需要手动对焦,而一体化摄像机的优点就是具有自动聚焦功能。

二、“芯”决定一切

一体化摄像机可以看作是一个单元个体,其中包括:电动光学变焦镜头,视频信号采集处理控制模块(CCD和DSP),视频、电源/数据控制接口,管理编程信息按钮接口等。其中,电动光学变焦镜头,视频信号采集处理控制模块已经被统一装在体积、形状近似四方形的金属盒内,俗称机芯。

一体化摄像机机芯的好坏直接决定了一体化摄像机产品之间的差距。目前市场上的一体化机芯以Sony、HITACHI、LG、CNB四大品牌为主。据诸多业内资深人士反映,Sony、HITACHI、LG、CNB四大品牌的质量都不错,如果只从效果的差别来说,如聚焦速度和聚焦精度,Sony、HITACHI的一体化机芯可能强一点。而LG的一体化机芯在色彩还原性方面相对占优势。就一体化机芯价格而言,根据采访得知,四大品牌中,CNB品牌的性价比较高。

目前,市面上较有代表性的一体化机芯有LG的LM937系列之37倍一体化摄像机机芯,其采用隔行扫描1/4"EX-ViewCCD,LG-XDI智能芯片、37倍光学变焦、日夜两用(双滤光片切换)功能,还具备XDI芯片的超宽动态技术(双快门)、HSBLC超强光抑制和EIS电子防抖动等功能。其中,LG-XDI智能芯片系列产品之SENS—UP功能可自动或手动进行×2、×4×128设置,方便在低照度环境下不适宜采用红外技术的场合,如博物馆等。HITACHI近期推出的VK-S858N/EN系列一体化机芯,该机芯采用日立改进版DSP,具有宽动态、高灵敏度、高分辨率、低噪点、数字图像翻转等功能和特点;隐私区域屏蔽可达4个点位,比普通一体机机芯增加一倍;同时具有模拟和数字输出功能,数字输出无须通过解码器,可直接输出高质量图像,大大降低了系统成本。

国产品牌的一体化摄像机基本上都是采用Sony、HITACHI、LG、CNB四大进口机芯。因此在图像和画质上与国外产品基本没什么差别。国内产品的功能性与质量也能够维持一个较佳的水平。整体来说,国产品牌主要在价格方面具有优势,在市场定位中占有自己的份额。

一体化摄像机市场前景展望

当电视、手机等慢慢步入高清时代,摄像机领域也不甘示弱,各生产厂家争先投入新科技,一体化摄像机也应运而生,开始成为了摄像机领域新的亮点,由于一体化摄像机兼具自动变倍与自动对焦能力,尤其受快球/匀速球的迅猛装机量而受到用户的青睐,特别是以一体化摄像机引领的快球等设备在近两年展开的"平安城市"、"科技强警"工程中担任着重要角色。

低照度、超级宽动态、转速与焦距成正比、电子稳定系统一体化摄像机的出现严格来说并非偶然,它是伴随着传统云台时代终结而随之崛起的划时代产物。

谈到摄像机就会谈到画质这个要素,对于一体化摄像机来说也不例外。如今,市场上主流机型的图像分辨率都达到了520线,一体化机的分辨率有着向540线或者更高清晰度前进的强劲态势。不过摄像机与监视器的分辨率不能相差太远,否则一味追求高分辨率的摄像机而忽略了对监视器的选择,会造成设备浪费。就目前的实际应用而言,480线至520线的分辨率就是实用的了。

在选购一体化摄像机时要了解自己的需求,通常工程商首先指标就是变倍率,一般来说,机身上都会标示该产品具有多少变倍率,有些国产品牌在标示倍率时会把数码变倍也算进去,因此会出现220×或是270×之类的数据。事实上,由于数字变倍会对拍摄的画质产生影响,画面容易出现马赛克,所以并不是非常实用,重点还是在光学变倍上面,市面上的产品大多为22×或是27×,其中22×更是市场主流。

由于一体化摄像机具有较为宽广的监控范围,多被用在户外环境,这就势必会受到户外光线变化的影响。随着社会上犯罪案件的日益增多,以及人们对安防意识的加强和安全管理水平的提高,如今用户普遍有了24小时全天候不间断监控的需求,尤其是针对在夜晚光线照度不足的情况下,要保证一体机能够适应低照度的摄像环境。

随着对一体化摄像机DSP处理电路的设计越来越精密,对视频信号的数字化处理程度越来越高,机器的功能性也逐渐强大起来。如超级宽动态功能、日夜转换功能等。一体机的核心技术当集中在镜头的自动聚焦功能上。好的产品,可以一次性准确聚焦;而品质不好的产品,在聚焦时会来回往复,需要三四次才能定焦,或者在聚焦范围内某些特定的距离上不能完全聚焦。

对于摄像机的使用寿命,很多人认为由于技术的改进和设备的增加,一体机寿命要比传统摄像机短。

其实通常来说,好的产品使用寿命是5-10年,实际上在5-10年以后肯定会有新的替代产品出现,因而只要不是技术太低劣的产品,使用寿命一般不会有很大的问题。

早期一些生产商对一体化摄像机的"暴利"预期值过高,影响了一体化摄像机的初期市场表现,目前一体化摄像机市场呈平稳增长态势,而价格在逐年降低之后已趋于合理化和理性化并回归小幅调整阶段。各生产商表示,从综合性价比及实用性来说,一体化摄像机以其独特的魅力,正在成为CCTV监控系统的新宠,以往传统枪机"市场霸主"的地位面临着来自一体化摄像机和红外夜视机的强烈冲击,一体化摄像机以其紧凑、实用、小巧的优点正在一步步打破监控应用市场的均衡性。