处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

高通布局大众智能机市场 四核处理器或成标配

高通布局大众智能机市场 四核处理器或成标配
来源: CCTIME飞象网 时间:2012-09-29

9月27日消息,今天上午 高通 发布了两款全新 骁龙 S4移动 处理器 及参考设计,把更高端的四核处理器配置带入大众智能机,明确了高通在大众智能机领域的布局。

TD-LTE/TD单芯片年底出样

新推两款处理器分别为MSM8225Q和MSM8625Q,是此前大获成功的骁龙S4 Play MSM8225和MSM8625处理器软件兼容的升级版本。在主频、屏幕分辨率、高清视频和增强用户体验方面都做了大量优化。

MSM8625Q配备了高通的UMTS/CDMA集成多模调制解调器,MSM8225Q处理器则配备了UMTS集成调制解调器。两款处理器均使用高通创锐讯AR6005及WCN2243芯片。

据悉,这两款处理器将于2012年年底向客户出样,内置该处理器的商用终端预计将于2013年季度上市。

此次发布会上,高通还发布了一款对中国市场意义重大的处理器——MSM8930。

骁龙S4 Plus MSM8930是一款单芯片产品,同时支持UMTS、CDMA和TD-SCDMA制式。更为重要的是,MSM8930同时支持LTE-TDD和TD-SCDMA,主要面向在中国使用的中端智能手机。

作为比MSM8x25Q更高级别的处理器产品,MSM8930采用的是双Krait CPU。对于为何采用Krait双核而非四核配置时,高通高级副总裁兼移动计算联席总裁克里斯蒂安诺•阿蒙表示,和PC相比,手机的电池续航能力非常关键,在性能和电池续航之间保持一种好的平衡,才能提高用户体验。

“而且从CPU性能来说,MSM8x25Q比MSM8x25提升了两倍,MSM8x30又比MSM8x25Q提升了两倍。”

根据高通计划,MSM8930将于2012年年底向客户出样,内置该处理器的商用终端预计也将于2013年季度上市。

四核处理器需求明年将爆发

此前,高通的S4处理器基本只针对中高端智能机市场,对于此次大众智能机市场战略布局,克里斯蒂安诺•阿蒙认为,新兴市场的智能手机规模突飞猛进,预计到2015年,平均销售价格低于千元的智能机将达到智能手机总出货量的50%。

“我们认为到明年上半年,智能机市场将出现规模化的全新四核配置需求,这也是高通加强大众智能机布局的原因。今天推出的几款处理器和参考平台,一方面是满足OEM合作伙伴的需求,另外也是增加他们智能机出口的竞争力。”

全新的骁龙S4 Play和Plus处理器专门针对大众智能手机设计,使终端厂商能够将现有的基于骁龙S1处理器的设计迁移到双核与四核骁龙S4的设计上。

据悉,高通还将发布上述三款处理器的高通参考设计(QRD)版本。QRD计划包括丰富完整的手机开发平台以及生态系统计划,提供经过测试和验证的第三方软件和硬件元器件,使客户能够快速地为价格敏感消费者提供差异化的智能手机。

目前,高通已经与40多家OEM厂商合作推出了超过50款基于QRD的产品,另有100款正在开发中,其中包括采用新款骁龙S4 Play和Plus处理器的基于QRD的智能手机,上市时间预计同样在2013年季度。

高通在大众智能机领域的新布局,无疑会对侵蚀联发科等芯片厂商原有优势市场。对此,克里斯蒂安诺•阿蒙表示,高通和客户合作主要有两大方式,一种是提供芯片组平台,用户自己进行设计,另外一种就是通过QRD方式提供定制化服务。

“高通不会把注意力放在竞争对手身上,而是要满足客户需求。在中国,我们的客户认为应该把参考设计平台重点放在MSM8x30上,这也是今天我们发布这些新品的原因。”