处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

三年内,新兴市场LED照明年成长2位数起跳

三年内,新兴市场LED照明年成长2位数起跳
来源:中国电子网 时间:2012-09-29

新兴市场及非洲等地区LED照明需求起飞,其中俄罗斯至2014年前的年复合成长率达34%,东南亚部分,泰国至2015年LED照明渗透率可望提高至45%以上,印度市场至2015年的年复合成长率亦有41%。

由于俄罗斯、泰国、越南、印度、非洲等国家或地区因基础建设投资热度高,以及经济表现相较于成熟市场有较大成长空间,对LED照明产品的需求有显著升温迹象。根据全球市场研究机构TrendForce旗下研究部门LEDinside调查显示,俄罗斯LED照明渗透率逐年攀升,长期来看,俄罗斯LED照明市场在全球范围比重为1%~5%,该国与周边小国的LED照明市场增长速度,至2014年前年复合成长率达34%;尤其俄罗斯在正式加入WTO后进口关税下降,降低外国LED产品输出到俄罗斯市场的成本,利于扩大LED企业利润空间。俄罗斯提高LED照明应用的主要原因是能源效率和化电力支出,其照明市场规模将超过7亿美元,其中有半数以上在商业和消费领域,其他部份则是公共空间与户外照明。

在东南亚国家部分,今年泰国照明市场规模总值约为2.5亿美元,LED渗透率约为10%,预计到了2015年,LED照明在泰国市场渗透率将提高至45%以上,目前泰国政府正积极进行LED亮化工程,对LED的需求量加大;其中,中国LED企业只要获得中国国内的原产地证明,LED产品出口到泰国就可以享受零关税,但必须经过泰国的认证体系验证。此外,LEDinside注意到,泰国绝大部分地区属热带季风气候,终年炎热多雨,出口到该国的产品需要在散热和防潮上加强防护,加上泰国偏远地方社区基础建设尚未发展健全,因此LED企业亦可考虑将LED应急灯及手电筒等便携设备出口到该国。

越南方面,在政府公布的「2011~2020年国家城市发展规划」草案中,希望2015年可将全国城市化水平推至38%,这也是LED照明出口的新市场,已有两岸业者个别进军越南市场,推广公共空间及工厂照明;至于印度的照明产品,包括传统及LED照明,约有80%的产品来自中国,而印度政府正规划提高传统照明系统转为LED照明系统的比例,预计到2015年为止,印度LED照明市场年复合成长率将达41%。

非洲市场​​部分,约90%的农村人口没有电力供应,很多城市的小街道也没有路灯,基础照明与市政照明市场是非洲潜力的市场;且非洲市场处于照明市场的应用低端,对于产品性能方面的要求并不高,较低成本、具备基本照明功能、可靠耐用、操作简单的产品便可满足市场需求;联合国举办的点亮非洲慈善与开发计画,目标也是提供省电的LED照明给非洲用户。

目前包括离网型太阳能照明产品、室内小型手提灯、1W~5W的太阳能用LED灯泡、应急灯等,都是在非洲市场受瞩目的产品。随着非洲现代化城市的快速发展,包括市场、车站、商场等场所的多元化LED照明市场,以及旅游​​景点、渡假别墅市场,都存在新的应用与市场需求,不论是LED庭院灯、LED路灯与商业照明,皆已有厂商在非洲市场积极推动中。