处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

Arcolectric首款抗菌开关系列问市

Arcolectric首款抗菌开关系列问市
来源:电子工程专辑 时间:2011-10-19

Elektron Technology有限公司旗下的品牌Arcolectric日前宣布:推出一系列独特的、全新的抗菌开关,它是公司与BioCote有限公司排他性伙伴关系的一部分,BioCote公司是一家经过验证的抗菌技术的供应商。

Arcolectric畅销的标准和微型摇臂开关、按钮开关、双杆防溅开关及防溅/防尘罩,在注塑工艺中用BioCote银离子技术模铸生产出世界批防菌电子元器件。此系列抗菌元件为设备制造商们(OEM)带来了与众不同的全新的特色功能,为终端设备差异化提供了一个关键点,并且显著优化了终端用户的使用感受。

在生产时集成BioCote为该产品的寿命范围提供内置的抗菌保护,减少包括细菌、霉菌和真菌在内的微生物高达99.9%。Arcolectric的开关已经向各个行业出售,包括医疗保健、实验室科学、教育、餐饮服务、休闲和其他“高接触量”公共场所等。

“Arcolectric的开关已经被使用于许多‘高接触量’的用户和工业设备。我们与BioCote的合作伙伴关系确保Arcolectric开关表面能够预防包括病毒、霉菌和细菌在内等微生物的传播。Arcolectric的市场经理Stuart Hutchings补充道,“对于我们畅销产品的这些意义重大的功能提升,我们可预期客户将会有积极的反应。”

Arcolectric畅销系列中的五款产品将在制造过程中使用BioCote的技术,同时进一步的计划还包括在需求增加及时推广该工艺:

●1500标准和1300高流入单极摇臂开关

●1550标准摇臂和1350高流入双极摇臂开关

●8500和8550微型摇臂开关

●8300按钮开关

●6050双极和双防溅开关

●透明防溅防尘罩

为推出这一系列产品,Arcolectric已实施了一个严格的研发和测试流程。所有受BioCote保护的产品都在一间独立的实验室内经过常规性的检验,并在可应用的场所按照ISO 22196标准进行了质量管理检测。只有经过证明表面细菌减少量超过95%的产品才被允许使用BioCote品牌,以此作为杰出抗菌性能的保证。

BioCote有限公司已经在医院、食品加工和养老院进行了许多环境试验,证明了受BioCote保护的产品与实验室测试效果相同,可持续地将环境中微生物沾染量减少超过95%。